ST Life.augmented

创新管理

意法半导体致力于创建一个良好的内部流程,实现那些可以为人们提供更好、更长久、更愉快生活的产品和系统的创新,同时推动意法半导体的业务增长。
 

自从15年前MPEG2问世,意法半导体推动实现全球数字音频市场繁荣以来,我们一直走在数字多媒体的前列。我们也是最先一批开发微电机系统(MEMS)的公司,MEMS是“传感和电源”装置,如运动、温度和压力传感器和小型扬声器的重要组成部分。

今天,意法半导体公司拥有广泛阵列的各种技术、专业的设计知识、知识产权、战略合作伙伴关系和制造实力。公司已成成为世界极少数,也是欧洲唯一一家实现从MEMS、模拟和非易失性嵌入式存储器再到最先进的28纳米CMOS技术节点供应链完全控制的微电子厂商。这些都为我们的客户带来了供货安全性,也为差异化提供了商机。例如,意法半导体最近推出了一个创新型的高密度逻辑全耗尽绝缘体上硅(FD-SOI)技术,将使集成电路中的性能功耗面积(PPA)扩展30%。从28纳米开始,这种创新正被部署在多个技术节点。

 

Jean-Marc Chery,战略委员会副主席、执行副总裁兼嵌入式处理解决方案部总经理

“伟大的企业懂得创造并保护他们的发明,成功的企业则改进并利用自身及合作伙伴的发明,并实现差异化......”

创新管理和计划

在微电子行业,很大程度上,被“推向”市场的技术与响应客户需求来应用的技术一样多,营销团队的任务就是捕捉想法,并把他们变成新的产品概念。按照业务目标的线性管理和投资标回报标准,公司定期对此类提案进行筛选。通过这些标准的项目由公司审核后被提交至开发团队进行设计。
 
我们也致力于推动生产创新,以生产出更高密度或更高复杂集成性的电路,同时降低成本及产品对环境的影响。我们的目标是消除不必要的生产步骤,更换材料或降低电子产品的功耗,同时保留它们的性能和特点。
 
创新管理包括以下阶段:
 

为发明者创造适当的环境

人们互动时就会迸发出新的想法。我们创建并保持良好的工作环境,激发并奖励那些可以为公司所用的有贡献的想法。
意法半导体认为,这种环境是由本地和整个公司范围的激励机制和奖励系统共同创建生成的。

以下措施只是最近我们一些基地本地创新活动的实例:

  • 创新怀大赛,采用学生所提出的理念,开启行业概念,然后将其开发用于新的创新型产品中。最近一次大赛的竞争重点是创建一个可以用于或嵌入在运动设备或运动服装中的创新型电子运动产品。三个国家的四所大学参加了比赛,125名参与者共提交了57个项目;10个创新理念入围,最终选出了旗鼓相当的两位获奖者。
  • 意法半导体年度杰出产品(STAR)奖,旨在表彰和庆祝意法半导体的员工在6个类别中的最佳成绩,其中几个强调创意和创新。这个一年一度的奖项直接覆盖了数百名员工,由公司首席执行官赞助。
  • 个原始专利应用。我们目前拥有超过16,000项未决专利应用,并在世界范围内申请专利授权。我们在世界各地的几乎所有发明,在发明者国家提出初始申请后,还要在美国提出申请,以支持我们的积极的专利授权计划。作为这一计划的一部分,每年我们都有审核申请美国专利的、世界范围内的发明,这些发明已经在前一年得到意法半导体的授权,并列为最佳的专利获得批准。

管理发展阶段

意法半导体所谓的“成熟”系统已实行了十多年,用以指示产品处于其生命周期的哪个阶段,并且如何在整个的业务实体内对其进行全面部署。我们有计划的使这个系统的范围更广,以涵盖不同类型的技术发展,例如:硬件/硅片、软件、IP模块和生产技术。产品“成熟度”的举措与各个步骤的过程相关联,保证在整个公司范围,以及与那些采用此系统的合作伙伴/供应商存在共同点。在每个阶段,对于采用严格签字批准的重要成熟级别,都定义了具体规则。公司的质量卓越团队进行定期审计以符合这个成熟度系统。

在企业层面上,意法半导体通过符合IFRS1的报告系统追踪公司产品开发过程中任意阶段的成本。结合研发及技术开发活动,意法半导体将其20%的净收入用作总的研发经费。在一个新技术推向市场的速度至关重要的行业中,意法半导体需要保持这个势头。

合作伙伴

意法半导体是行业中最早认识到需要建立伙伴关系的公司之一。从一开始,意法半导体就与重要的客户建立了整个世界网络的战略联盟,与其它半导体制造商建立了技术发展联盟,并和主要设备及CAD2供应商建立开发联盟。通过广泛的、与世界范围内领先大学和研究机构所执行研究计划,对这些行业伙伴关系加以完善。除了这些合作伙伴关系,意法半导体还引领着欧洲先进技术研究计划,如CATRENE(欧洲纳米电子应用和技术研究集群),其为MEDEA+的后续计划以及行业推广,如ENIAC(欧洲纳米电子行动顾问委员会)。
For more information on ST’s involvement with industry organizations, click here.

关于意法办导体行业组织的参与情况,请点击这里。

意法半导体新创企业”的全新举措旨在帮助公司在其技术伙伴业务开发的早期阶段进行合作。这是一个企业的基金,为给新兴市场(其中半导体起着关键作用)提供服务的新建公司供应技术、产品和服务。

制造与采购

虽然上述合作伙伴的网络为核心技术研究和先进的开发提供了强大后备支持,但是在开发周期内的后期阶段,仍需要采取更加系统的行业方法。

为此,意法半导体成立了一个专门的技术采购组织,与世界范围内的业务实体和潜在技术供应商保持联络。根据产品发展路线图,预计短期至中期的技术要求和IP模块,这个团队协调全公司的“制造与采购”决定。公司于每年12月组织活动,将意法半导体主要的供应商和合作伙伴,与来自意法半导体多个基地和国家的工程师聚集在一起,目的是让我们的工程师了解到最先进的外部开发技术,同时为合作伙伴提供意法半导体直接可见的要求。

知识产权实施许可

技术实施许可

特定的内部开发技术所具有的价值,可能超出意法半导体单纯从产品收入中所能提取或获得的价值。另外,如果他们采用意法半导体技术授权的元件,这种合作伙伴关系将变得更紧密、更高效。这是因为针对合作伙伴的中期到长期合作的奖励可能实现更好的平衡而目标也可以更好地协调一致。

利用免费和开源软件(FOSS

意法半导体正在所有适用的地方采用FOSS商业模式,主要针对开放的Linux或Android平台。这些都适用于运行可以由终端用户下载、或运营商推荐的应用软件。它们促进了大量软件元件的开发、定制或移植。

创新目标和成果

  • 到2015年,将由合作伙伴或外部IP源带来的研发支出从18%(2012年基本线)提高到25%

了解这些目标的实施详情,请登陆最新的可持续性报告 

 
 
1 IFRS = 国际财务报告标准
2 CAD = 计算机辅助设计,此处特指支持芯片设计和认证的软件工具