ST Life.augmented

水资源管理

意法半导体致力于减少水的使用,确保达到较高的污水和废水处理标准。我们还致力于分辨和管理水资源相关风险与机遇,包括对当地社区的影响。
 

半导体元件生产对水纯度的要求极高。因此,意法半导体将节约用水作为其1995年第一次发布的环境健康与安全十诫的主要议题。自从实施我们的水资源战略(涵盖经营活动的各个阶段)以来,我们的耗水量每年减少5%(立方米/生产单位)。通过在所有生产基地实施持续改进计划,我们的整体水足迹已经降低了70%以上。

Pascal Roquet,环境与健康计划总监

“可持续水资源管理对于社区和企业来说都是一个重要问题。意法半导体的一些生产基地位于对水资源短缺、水质或废水污染敏感的区域。因此,我们一直密切监测我们的取水、用水和排水。我们的目标是不断提高绩效。”
 
水资源管理计划
 
在执行层面,意法半导体的水资源管理基于3大活动:
 
用水模式评估

每个生产基地都会定期详细分析如何在生产过程中利用每一滴水。这样,他们就能够确定和重点解决最耗水或水污染最严重的生产阶段。

意法半导体的企业环境队伍还会进行产品生命周期评估,以计算我们的产品在其整个生命周期内的虚拟水含量。然后将该信息整合到生态设计工具之中,以便为设计者开发更绿色的产品提供支持。

3R”法:降低、回收、再利用
 
意法半导体的工厂设计支持这种“降低、回收、再利用法”。除此之外,根据每个工厂自己的评估结果,他们会采取具体措施来进一步降低消耗和提高回收率,主要是通过升级生产设备和工艺。我们定期更新规程以达到水流失和化学品使用方面的最佳实践。

再生水被应用到较不敏感的环节,例如冷却塔、气体洗涤器和普通建筑物清洁。

排出水处理

污水处理厂要么设立在工厂内,要么与地方当局联合开发。它们专门用于消除氟化物等市政污水处理厂无法轻易处理的物质。

用水管理和废水排放管理规程详细介绍了工厂应如何开展这些活动,包括工厂从哪里(例如河流、泥土和地下水、市政设施)取水相关的特殊要求。基于网络的数据系统让工厂和公司能够跟踪和计算工厂的用水密度。
 
风险与影响

意法半导体最近开展了一系列项目评估用水对公司业务及其周围社区的影响与风险;

  • 企业风险管理

(详情请参阅可持续发展管理页面

  • 水资源短缺评估

我们曾采用国际公认的水紧张指标(WSI)来评估意法半导体各工厂用水对环境的潜在影响。7/12的生产基地部分或全部符合水紧张指标的特定标准。我们意识到工厂受当地水约束已有多年,将继续降低我们的水足迹并针对这些约束制定工厂的中、长期发展计划。

  • 供应链中的水风险

2012年,意法半导体开展了水风险评估,确定供应商以及公司生产基地的水足迹。我们的方法基于下列工具:WBCSD全球水工具、GEMI当地水工具®、CERES水分计、WWF水风险过滤器和WRI水道项目。

  • 与周围社区长期合作

我们的工厂与当地利益相关者密切合作,降低了取水量和耗水量,确保采用兼顾社区各种利益相关者需求的可持续方法。这已完整地记录在各生产基地的EMAS环境声明之中,可以随时调取。

水资源管理目标
  • 耗水量(立方米/生产单位)每年降低5%
  • 到2015年让公司水资源的总回收率达到45%

了解这些目标的最新进展,请参阅可持续发展报告