Section
 

STMicroelectronics Acquiret Des Brevets de TELIA Pour la Technologie VDSL ZIPPER-DMT

Développée conjointement par ST et Telia, la technologie VDSL Zipper-DMT est compatible avec l'ADSL G.Lite et plein débit, ce qui permet d'unifier le marché.

Genève, le 27 juin 2000 - STMicroelectronics annonce la signature d'un accord avec Telia portant sur le transfert de propriété de la technologie VDSL Zipper-DMT de Telia à ST. Par cet accord, STMicroelectronics acquiert la propriété intégrale des brevets et notamment le droit de licencier cette technologie à d'autres sociétés. Les deux partenaires, qui collaborent dans le domaine de la technologie de modulation Zipper-DMT (Discrete Multi-Tone) depuis plusieurs années, détenaient conjointement la propriété intellectuelle relative à cette technologie VDSL.

"Nous nous réjouissons du succès de ce partenariat conclu avec Telia dans le domaine de la technologie VDSL", a déclaré Aldo Romano, Directeur Général des groupes Télécommunications et Périphériques/Automobile de ST. "Cette technologie représente une nouvelle étape dans le programme de ST qui vise à fournir des solutions avancées dans le domaine de la connectivité large bande tout en assurant une compatibilité amont avec l'ADSL."

Telia et ST assurent la promotion de la technologie Zipper-DMT auprès des instances de réglementation internationale. L'avantage de la technique de modulation DMT pour la technologie VDSL est d'assurer une totale interopérabilité avec les techniques ADSL à plein débit (normes ANSI et G.dmt) et G.Lite, regroupant ainsi les marchés ADSL et VDSL au sein d'un unique marché de masse.

" Par cette coopération avec STMicroelectronics, notre société confirme à nouveau qu'elle est à la pointe de la technologie. Elle souligne que notre stratégie de partenariat se déploie avec succès et que nos compétences dans des domaines stratégiques sont reconnues au plan mondial", a déclaré Claes Nycander, CEO de Telia Research AB.

" Cet accord marque une nouvelle étape importante dans la collaboration à long terme entre ST et Telia. Pour ST, ce type de collaboration est au coeur de sa stratégie de développement avec des partenaires technologiques de premier plan ", a pour sa part souligné Andrea Cuomo, Group Vice President des Technologies de Systèmes Avancés de STMicroelectronics.

La technologie VDSL (Very high bit rate Digital Subscriber Line) permet de transmettre simultanément voix, données et vidéo à un débit pouvant atteindre 60 Mbit/s sur une ligne téléphonique cuivre ordinaire. Ces performances permettent de développer une large gamme de services, depuis l'accès Internet à très haut débit jusqu'à la vidéo à la demande. Grâce à la symétrie de la liaison (le débit est identique dans les deux sens), cette technologie convient parfaitement à des applications telles que le protocole Voix sur IP (Internet Protocol) et les jeux multi-participants où le trafic est généralement symétrique.

A propos de STMicroelectronics
STMicroelectronics est un fabricant mondial indépendant de semiconducteurs coté à la Bourse de Paris (CAC 40), à la Bourse de Milan et au New York Stock Exchange. La société conçoit, développe et commercialise une vaste gamme de circuits intégrés et de composants discrets utilisés dans de nombreuses applications microélectroniques pour les télécommunications, l'informatique, les produits grand public, l'automobile et les applications industrielles. En 1999, le chiffre d'affaires net de la société a atteint 5,056 milliards de dollars, pour un bénéfice net de 547 millions de dollars. Pour tous compléments d'informations, visitez le site www.st.com.


Pour plus de renseignements, selectionez svp le contact voulu dans le menu Quick Links.