Section
 

STMicroelectronics met en oeuvre un programme de rachat d'actions

Genève, le 1 mars 2002 - STMicroelectronics annonce ce jour, que la Société prévoit de racheter jusqu'à 4 millions de ses actions ordinaires en circulation. Ces actions rachetées sont destinées aux Bons de Souscriptions alloués dans le programme actuel de Bons de Souscriptions d'Actions des employés de la Société.

La mise en œuvre de ce programme d'achat des actions, qui devrait débuter immédiatement, a été confiée à une institution financière qui agira indépendamment de la Société, dans toutes circonstances. Les achats peuvent être effectués de temps en temps, sur le marché, par le biais de transactions de blocs de titres selon les conditions de marché ou autres facteurs. Le programme de rachat peut être suspendu n'importe quand et à tout moment, sans avis préalable.

STMicroelectronics en bref
STMicroelectronics, le 3ème fabricant mondial indépendant de semiconducteurs, est un leader mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand nombre d'applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques placent ST à l'avant-garde des technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement à la convergence des applications et des marchés. STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En 2001, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 6,36 milliards de dollars et un résultat net de 257,1 millions. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.st.com.


Pour plus de renseignements, selectionez svp le contact voulu dans le menu Quick Links.