Section
 

La STMicroelectronics presenta la prima soluzione per tastiere basate sullo standard Bluetooth HID (Human Interface Device, sistemi per l'interfaccia con l'uomo)

Una serie di dispositivi Bluetooth con software HID e un progetto di riferimento completo, permettono di realizzare tastiere senza fili che possono dialogare con laptop, PDA (agendine elettroniche multifunzione), decoder per TV e telefoni cellulari

STLC2150 Ginevra, gennaio 2003 - La STMicroelectronics ha annunciato la disponibilità della prima soluzione commerciale per tastiere e altre periferiche di ingresso basate sullo standard HID (Human Interface Device, sistemi per l'interfaccia con l'uomo), in grado di rilevare automaticamente la presenza e di collegarsi con PDA (palmari) PC, decoder per TV e piattaforme cellulari. La nuova soluzione, basata sul transricevitore RF Bluetooth STLC2150 e il dispositivo in banda base STLC2410, entrambi della ST, associati a un software per HID già ampiamente collaudato, può essere usata per tastiere, console per giochi elettronici e mouse senza fili, da impiegare come periferiche di ingresso per diverse piattaforme. E' inoltre disponibile un progetto di riferimento che offre ai produttori l'opportunità di minimizzare i costi di sviluppo e di presentare al mercato in tempi estremamente rapidi nuovi prodotti Bluetooth HID.

Le tradizionali tastiere senza fili usano dei protocolli proprietari per la tastiera e per il PC, e sono quindi limitate ad essere impiegate per una comunicazione punto-punto tra due sistemi ben definiti. Le tastiere Bluetooth invece possono interagire con qualunque sistema Bluetooth HID. Grazie a questa soluzione, una sola tastiera standard può servire diverse applicazioni. Un altro importante vantaggio delle tastiere Bluetooth HID è l'eliminazione di un transricevitore dedicato installato sull'host, poiché Bluetooth è diventata ormai una opzione di connettività standard già implementata in moltissimi sistemi. La diminuzione dei costi dei nodi Bluetooth, dovuta alla massiccia diffusione di questo tipo di standard, molto probabilmente farà di Bluetooth HID la soluzione più economica per tastiere senza fili.

Steve Beckers, Bluetooth Marketing Director della STMicroelectronics, ha commentato: "Questo nuovo prodotto basato sullo standard Bluetooth HID nasce dopo aver analizzato le richieste dei clienti e del mercato e segue alcune norme precise emanate dal Bluetooth SIG. La nostra esperienza e il nostro portafoglio di prodotti Bluetooth, uniti alla stretta cooperazione con alcuni partner importanti come NMB e Widomm, ci hanno permesso di rispondere alle esigenze dei nostri clienti."

Joyce Putscher, Direttore Per i Mercati Convergenti e la Ricerca Tecnologica di In-Stat/MDR ha affermato: "Lo standard HID e le sue applicazioni rappresentano un grosso passo in avanti per i dispositivi di input e permettono a produttori di periferiche come le tastiere, i mouse e i sistemi palmari da usarsi per effettuare presentazioni, di creare del valore aggiunto. Diventerà ancora più importante con l'aumento continuo del numero di sistemi compatibili Bluetooth. Nel 2003 il mercato totale per le tastiere, mouse, sistemi palmari per presentazione supererà la soglia dei 300 milioni di unità, e raggiungerà i 400 milioni entro il 2006. Siamo convinti che Bluetooth avrà un ruolo sempre più importante in questo settore di mercato fondamentale e molto competitivo, soprattutto grazie alla possibilità che offre di inviare informazioni e input a una miriade di prodotti, fra i più disparati, che in precedenza potevano usare solo periferiche di input piuttosto farraginose."

La ST, uno dei leader nella fornitura di componenti senza fili, offre un'ampia gamma di dispositivi Bluetooth per diverse applicazioni. La divisione Bluetooth della ST ha l'obiettivo di fornire soluzioni di piccole dimensioni, a basso costo, flessibili, di facile integrazione, accelerando il time-to-market. Il portafoglio di prodotti Bluetooth della ST garantisce la piena interoperabilità, grazie al coinvolgimento dell'azienda nel Bluetooth SIG, alla partecipazione alle cosiddette "un-plug fests" (attività volte ad eliminare i sistemi di cablaggio convenzionali sostituendoli con connessioni senza fili) e all'impiego del blocco di proprietà intellettuale embedded Ericsson Core IP, che ha al suo attivo moltissimi successi e record. La ST fornisce ai clienti dei servizi completi di consulenza nelle tecnologie RF e nei core Bluetooth, nei protocolli software e nelle soluzioni più avanzate. La ST, uno dei principali produttori attivi nel mercato delle comunicazioni senza fili, ha la capacità di fornire qualunque servizio di integrazione necessario per i prodotti attuali e per eventuali sviluppi futuri. Per ulteriori informazioni: www.st.com/bluetooth

Alcune informazioni sulla STMicroelectronics
La STMicroelectronics è leader globale nelle soluzioni a semiconduttore per la gamma di applicazioni microelettroniche, dallo sviluppo alla consegna. Grazie ad un'ineguagliata combinazione di esperienza nel silicio e nei sistemi, grandi capacità manifatturiere, portafoglio di proprietà intellettuale e partner strategici, l'azienda è all'avanguardia nella tecnologia del System-on-Chip (SoC, sistema completo su singolo chip) e i suoi prodotti hanno un ruolo essenziale nel rendere possibile l'attuale convergenza di applicazioni e mercati. L'azienda è quotata al NYSE di New York, a Euronext Parigi e alla Borsa Italiana a Milano. Nel 2002 il fatturato netto è stato di 6,32 miliardi di dollari con utili netti per 429,4 milioni di dollari. Per ulteriori informazioni sulla STMicroelectronics consultare il sito http://www.st.com.


Per maggiori informazioni selezionare il contatto appropriato.