Section
 

Pasquale Pistorio, Président et CEO de STMicroelectronics, nommé à la tête du nouveau conseil consultatif pour l'avenir de la nanoélectronique européenne

Genève, le 30 juin 2004 -STMicroelectronics (NYSE : STM) annonce que Pasquale Pistorio, Président et CEO de la société, a accepté de présider le groupe Plate-Forme Technologique d'une nouvelle initiative européenne baptisée ENIAC (European Nanoelectronics Initiative Advisory Council), où les principaux acteurs du secteur européen de la microélectronique et de la nanoélectronique coopèreront pour développer et déployer une approche européenne cohérente pour les nanotechnologies.

La mission du programme ENIAC est de mettre en place les propositions figurant dans un rapport complet intitulé " Vision 2020 : Nanoelectronics At The Centre Of Change ". Issu des travaux d'un groupe de hauts responsables d'organismes de recherche et d'entreprises appuyés par les services de la Commission Européenne, ce document a été présenté hier à Bruxelles par Philippe Busquin, Commissaire Européen à la Recherche, et Erkki Liikanen, Commissaire Européen chargé des Entreprises et de la Société de l'Information. Selon les prévisions de ce rapport, la nanoélectronique va continuer à progresser pendant encore une quinzaine d'années et aboutira à une nouvelle révolution quant au nombre d'applications qu'elle rendra possibles. Le programme ENIAC a pour vocation de soutenir les investissements de R&D privés et publics en faveur de la nanotechnologie et du développement d'une vision européenne commune pour la prochaine ère d'une économie mondiale de plus en plus basée sur les connaissances.

" L'électronique est l'une des industries les plus importantes au monde. Nous pouvons être fiers de la contribution apportée par les entreprises européennes à la microélectronique, qui constitue une technologie-clé pour les industries électroniques du monde entier ", a déclaré Pasquale Pistorio. " Nous devons à présent joindre nos forces pour relever les défis qui se poseront à long-terme, à l'ère de la nanotechnologie. Cette coopération constituera un cadre stratégique au sein duquel toutes les entreprises européennes, publiques ou privées, pourront travailler avec une efficacité accrue pour contribuer au développement de cette nouvelle ère et renforcer la position-clé qu'occupe l'Europe au sein de l'économie mondiale. "

La nomination de Pasquale Pistorio à ce poste européen de premier plan reflète la reconnaissance du succès que ST, l'un des premiers fabricants de semiconducteurs mondiaux, a remporté en travaillant avec ses partenaires. " Au fil des années, ST a réussi à fédérer des compétences provenant du monde entier, à commencer par nos programmes de développement menés conjointement et avec succès en compagnie de partenaires stratégiques, qu'ils soient nos clients, nos fournisseurs ou nos concurrents. De plus, compte tenu de notre participation aux programmes de R&D européens tels que JESSI, MEDEA et aujourd'hui MEDEA+, ainsi que des relations avancées que nous entretenons avec les universités et les instituts de recherche les plus prestigieux, nous sommes convaincus que ST peut jouer un rôle-clé pour faire de cette nouvelle initiative européenne un grand succès au niveau international ".

Les avancées enregistrées dans le domaine de la microélectronique ont abouti à la création et à l'expansion de marchés entiers tels que la micro-informatique, la téléphonie mobile et les appareils photo numériques. L'aptitude de fabricants tels que ST à fournir des circuits intégrés incorporant un nombre de plus en plus important de fonctions électroniques sur une puce de silicium de la taille d'un ongle a représenté un facteur déterminant dans le développement de ces marchés. Si chaque nouvelle génération de technologie microélectronique est synonyme d'une baisse des prix, d'une augmentation de la vitesse et d'une diminution de la consommation d'énergie, les différentes sociétés qui fournissent ces technologies-clés savent qu'elles devront relever de nombreux nouveaux défis techniques lorsque les dimensions des circuits évoluent du micron (un millionième de mètre) au nanomètre (un millième de micron).

Chaque année, STMicroelectronics consacre environ 1 milliard de dollars à des programmes de R&D qui permettent non seulement aux filières microélectroniques existantes de franchir de nouvelles limites, mais également de fabriquer ces nouvelles technologies à grande échelle. Dans le domaine des nanotechnologies, ST travaille au développement de nouvelles technologies passionnantes telles que : les cellules solaires qui pourraient réduire notre dépendance vis à vis des combustibles fossiles; de nouveaux types de mémoires et d'affichages qui utilisent les propriétés des molécules organiques ; ainsi que les technologies nanométriques utilisées dans les diagnostics et les traitements médicaux.

STMicroelectronics en bref
STMicroelectronics est un leader mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand nombre d'applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques placent ST à l'avant-garde des technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement à la convergence des applications et des marchés. STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En 2003, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 7,24 milliards de dollars et un résultat net de 253 millions. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.st.com.

 


Pour plus de renseignements, selectionez svp le contact voulu dans le menu Quick Links.