Section
 

La STMicroelectronics di Malta apre il cammino nell'impiego di carburanti alternativi

L'introduzione di carburanti 100% biodiesel nei veicoli aziendali e negli impianti di riscaldamento della ST in Malta riduce le emissioni nocive del 50% e dimostra il potenziale di ulteriori benefici ambientali

Malta (Click for Larger Image)Ginevra, 23 settembre 2004 - La STMicroelectronics
, un'azienda con una grande tradizione di impegno attivo verso l'ambiente, ha annunciato che il proprio impianto di produzione per assemblaggio e collaudo di semiconduttori a Kirkop nell'isola di Malta ha preso l'iniziativa di utilizzare solo carburante biodiesel per la propria flotta aziendale con motore diesel e per i sistemi di riscaldamento.

La ST di Malta, il maggior esportatore e uno dei principali datori di lavoro nel Paese, sta ora utilizzando il biodiesel "B100" per alimentare i propri camion forniti di carrelli elevatori, veicoli stradali e caldaie per il riscaldamento. Il carburante B100 è prodotto esclusivamente da olio commestibile riciclato impiegato nella ristorazione e non contiene alcun derivato del petrolio. Con un costo iniziale inferiore a 1000 dollari, il programma biodiesel consentirà un risparmio di circa 3200 dollari di carburante all'anno, grazie al consumo ridotto e al prezzo del carburante inferiore. Il vero vantaggio, in realtà, consiste nell'enorme riduzione di emissione di gas nocivi e polveri rispetto all'utilizzo del normale diesel da petrolio.

Georges Auguste, Corporate Vice President e Direttore della "Qualità Totale e Gestione Ambientale", ha dichiarato: "Lo schema B100 è ancora un'altra dimostrazione positiva dei benefici ambientali che non solo la ST, ma anche altre aziende nel mondo, possono facilmente ottenere, a costo zero, quando vi è una reale determinazione all'attenzione all'ambiente e si riconosce l'importanza della creatività, del coinvolgimento e della responsabilità di ogni singolo individuo."


La ST si è posta degli obiettivi ambientali molto ambiziosi, in aggiunta agli obiettivi aziendali più convenzionali. Già nel lontano 1995 ha definito e pubblicato il Decalogo Ambientale, un programma costituito da 10 obiettivi intermedi misurabili e con precise scadenze temporali, con lo scopo di raggiungere l'obiettivo finale della neutralità ambientale.

Il programma definisce specifici obiettivi per ridurre il consumo di energia, acqua e sostanze chimiche, per limitare l'emissione di gas a effetto serra e la produzione di rifiuti.

Nel 2003 l'azienda è stata insignita del premio "Best Industrial Renewable Energy Partnership" nell'ultimo anno del concorso quinquennale della Commissione Europea "Campagna per il decollo". Il premio è stato conferito come riconoscimento dell'ambizioso programma della ST per raggiungere, nel 2010, l'obiettivo di ottenere il 15% del fabbisogno energetico da fonti rinnovabili, e per i progressi conseguiti verso tale traguardo. Tutti gli impianti di produzione della ST sono conformi EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) e certificati ISO 14001, standard internazionali per la gestione ambientale che hanno lo scopo di ridurre l'impatto ambientale.

Gene Gretchen, Direttore Generale dell'impianto della ST di Malta, ha commentato a proposito di questa iniziativa: "Siamo compiaciuti di contribuire attivamente agli ambiziosi programmi aziendali di sviluppo sostenibile della ST. L'iniziativa biodiesel è la più recente della serie di innovazioni in campo ambientale, culminata nel riconoscimento allo stabilimento di Malta del Premio per lo Sviluppo Sostenibile, Categoria Gestione, dell'Unione Europea."

Alcune informazioni sul carburante biodiesel B100
Uno studio dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente (EPA) statunitense ha trovato che il carburante B100 (100% biodiesel) riduce la quantità totale di idrocarburi incombusti di oltre il 65%, il monossido di carbonio fino al 48% e il particolato complessivo fino al 47%. Un altra ricerca illustra anche che le emissioni di idrocarburi dal biodiesel puro hanno la potenzialità di formazione di ozono inferiore di quasi il 50% rispetto a quella dai carburanti derivati dal petrolio. Il biodiesel puro non contiene zolfo e quindi riduce praticamente a zero le emissioni di anidride solforosa dai motori diesel che lo utilizzano. Anche i composti PAH e nPAH, identificati come sostanze cancerogene, sono drasticamente ridotti, rispettivamente, dell'80% e del 90%.

Il carburante biodiesel può anche contribuire a rispettare gli obiettivi nazionali per la riduzione netta di carbonio nell'atmosfera. Trattandosi di un carburante rinnovabile derivato da materiale organico, l'uso del biodiesel riduce l'immissione netta di CO2 nella biosfera. Il Dipartimento per l'Energia statunitense ha reso noto che la produzione e l'impiego di biodiesel produce emissioni di CO2 ridotte del 78,5% rispetto al carburante diesel derivato dal petrolio. In aree geografiche idonee, l'anidride carbonica viene assorbita dalla produzione annuale di raccolti come la soia, e successivamente rilasciata quando viene bruciato biodiesel derivato da oli vegetali. Questo rende il biodiesel la migliore tecnologia attualmente disponibile in applicazioni diesel gravose, per ridurre la quantità di carbonio atmosferico.

Alcune informazioni sulla ST di Malta
Lo stabilimento di Kirkop a Malta, operativo dal 1981, è un impianto di assemblaggio e collaudo per i prodotti ST che utilizzano i package più avanzati. Nel 2002, lo stabilimento è stato insignito del Premio per lo Sviluppo Sostenibile, categoria Gestione, come parte del programma Premi Europei per l'Ambiente, organizzato dalla Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea. Con più di 2.300 dipendenti nel sito di Kirkop, la STMicroelectronics è il principale datore di lavoro privato a Malta ed è un membro importante della comunità e dell'economia maltesi, contribuendo per il 55% alle esportazioni complessive del Paese.

Alcune informazioni sulla STMicroelectronics
La STMicroelectronics è leader a livello globale dallo sviluppo alla consegna, nelle soluzioni a semiconduttore per tutta la gamma di applicazioni microelettroniche. Grazie ad un'ineguagliata combinazione di esperienza nel silicio e nei sistemi, grandi capacità manifatturiere, portafoglio di proprietà intellettuale e partner strategici, l'azienda è all'avanguardia nella tecnologia del System-on-Chip (sistema completo su singolo chip) e i suoi prodotti hanno un ruolo essenziale nel rendere possibile l'attuale convergenza di applicazioni e mercati. Le azioni della Società sono quotate al New York Stock Exchange, a Euronext Paris e alla Borsa Italiana. Nel 2003 i ricavi netti della Società sono stati pari a 7,24 miliardi di dollari e gli utili netti a 253 milioni di dollari. Per ulteriori informazioni sulla STMicroelectronics consultare il sito www.st.com.

Per maggiori informazioni selezionare il contatto appropriato.