![]() |
||
|
|
||
Nuovi dispositivi da 16 e 32 Mbit della famiglia di Flash Seriali della STMicroelectronics, con frequenza di bus fino a 50MHz |
||
Ginevra,
23 Gennaio 2004 - La STMicroelectronics ha presentato oggi due nuove
memorie Flash Seriali ad alta densità, l'M25P16 da 16Mbit e l'M25P32
da 32Mbit, che si aggiungono alla propria famiglia di Flash Seriali. I
nuovi componenti possono funzionare alla frequenza di bus massima di 50MHz,
la più alta in assoluto nel mercato. Inoltre la ST ha aumentato da 25MHz
a 40MHz la frequenza operativa degli altri componenti della famiglia,
che è la più veloce attualmente disponibile. Le memorie Flash Seriali non-volatili sono usate per contenere software o parametri di funzionamento definiti dall'utente, in applicazioni a basso costo come i lettori CD e DVD, i decoder digitali per TV (STB, set-top-box), i televisori e le macchine fotografiche digitali, le schede grafiche, le stampanti, le schede madri per PC e gli schermi piatti. Questi prodotti normalmente utilizzano un programma operativo che viene memorizzato in una memoria veloce di tipo RAM (Random Access Memory, memoria ad accesso casuale) dopo essere stato prelevato dalla memoria Flash Seriale, a basso costo, all'accensione del sistema. La disponibilità di memorie di capacità così elevata, e il raddoppio della frequenza di funzionamento dei dispositivi più grandi, è un enorme vantaggio per gli sviluppatori di applicazioni sempre più sofisticate. Gli utenti desiderano che la loro apparecchiatura elettronica sia subito funzionante, senza alcun ritardo apprezzabile, immediatamente dopo l'accensione; quindi il tempo necessario per scaricare il programma dalla RAM deve essere ridotto al minimo. Con una frequenza di trasmissione dei dati di 50MHz, è possibile scaricare 1MBit di programma in appena 21ms. La ST ha aumentato 40MHz la frequenza dei componenti da 512Kbit e 1, 2, 4 e 8Mbit da 25MHz a, e ha portato a 50MHz la frequenza dei dispositivi da 16 e 32Mbit. I nuovi M25P16 (16Mbit) e M25P32 (32Mbit) sono organizzati, rispettivamente, in 32 settori di 512Kb e 64 settori di 512Kb. Come tutti gli altri componenti della famiglia, utilizzano solo 4 piedini, configurati come un'interfaccia seriale compatibile con lo standard SPI Bus, per l'indirizzo, i dati e il controllo, (Clock, Chip Select, Data in, Data out). È necessaria una sola tensione di alimentazione, compresa tra 2,7V e 3,6V, con un consumo ridotto a 8mA (max) in modalità di lettura, una corrente di standby di 50µA (max), e una corrente di standby in modalità Deep Power-down (uno stato di riposo a bassissimo consumo) di appena 1µA. I nuovi dispositivi hanno molte altre caratteristiche interessanti -una modalità di funzionamento Deep Power-down e meccanismi per la protezione del programma in fase di accensione del sistema - che li proteggono in caso di impiego in ambienti particolarmente rumorosi, come quelli in cui normalmente sono usati, ed evitano che la memoria venga programmata accidentalmente. La famiglia di memorie Flash Seriali è prodotta utilizzando un processo CMOS ad altissima qualità; garantisce una ritenzione minima dei dati di 20 anni e 100 000 cicli di cancellazione/programmazione per ogni singolo settore. I dispositivi inoltre integrano le istruzioni Bulk Erase (cancellazione totale) e Sector Erase (cancellazione per settore). È disponibile una firma elettronica JEDEC standard da 16-bit, per l'identificazione del dispositivo. I componenti M25P16 e M25P32 sono disponibili in package MLP8 a 8 terminali, 6x5mm e 8x6mm, e nel package SO16 a 16 terminali basato sulla tecnologia ECOPACK della ST, senza piombo e compatibile con la normativa RoHS (Restriction on Use of Hazardous Substances Directive, la direttiva dell'Unione Europea per la limitazione dell'uso di sostanze dannose). Anche il package MLP8 a basso profilo, senza piombo, è compatibile con la normativa RoHS. I dispositivi sono specificati nella gamma di temperature operative industriali, comprese tra -40 a +85° C. I primi campioni sono già disponibili e la produzione in volume è prevista per il primo trimestre del 2004. Il portafoglio di Flash Seriali della ST, che comprende quindi componenti che vanno da 512Kbit a 32Mbit - un dispositivo da 64Mb previsto per il 2004 - è pensato per le applicazioni emergenti, che necessitano di componenti seriali per memorizzare i programmi, o per altre applicazioni di memoria non-volatile. Svariate nuovi progetti , come LAN wireless, decoder per TV (set-top box), modem via cavo e DSL, e altri ancora, ricorrono all'impiego di memorie Flash Seriali per ridurre lo spazio occupato sul circuito stampato, il numero di tracce sulla scheda, il consumo di energia e i costi di sistema. I dispositivi seriali, inoltre, permettono al progettista di ridurre il numero dei piedini dell'ASIC o del controllore dell'applicazione, diminuendo ulteriormente i costi di progetto e di produzione. Alcune informazioni sulla STMicroelectronics La STMicroelectronics è leader a livello globale dallo sviluppo alla consegna, nelle soluzioni a semiconduttore per tutta la gamma di applicazioni microelettroniche. Grazie ad un'ineguagliata combinazione di esperienza nel silicio e nei sistemi, grandi capacità manifatturiere, portafoglio di proprietà intellettuale e partner strategici, l'azienda è all'avanguardia nella tecnologia del System-on-Chip (sistema completo su singolo chip) e i suoi prodotti hanno un ruolo essenziale nel rendere possibile l'attuale convergenza di applicazioni e mercati. Le azioni della Società sono quotate al New York Stock Exchange, a Euronext Paris e alla Borsa Italiana. Nel 2002 i ricavi netti della Società sono stati pari a 6,32 miliardi di dollari e gli utili netti a 429,4 milioni di dollari. Per ulteriori informazioni sulla STMicroelectronics consultare il sito www.st.com. |
|
|||||||||||||||||
|