Section
 

Freescale, Philips et STMicroelectronics étendent la plus grande alliance de R&D du secteur des semiconducteurs

Les partenaires de l’Alliance Crolles2 ont l’intention d’améliorer
leur collaboration dans le domaine des bibliothèques et des
blocs de propriété intellectuelle pour systèmes sur puce

Crolles, le 11 avril 2005 – Les partenaires de l’Alliance Crolles2, STMicroelectronics, Philips et Freescale Semiconductor, ont signé un accord préliminaire de coopération concernant la création et la validation de blocs de propriété intellectuelle (IP) pour les systèmes sur puce avancés. La mise en œuvre et la finalisation de cet accord sont soumises à la signature d’un contrat définitif entre les partenaires.

Crolles2 AllianceLes trois sociétés travaillent déjà ensemble, au sein de l’Alliance Crolles2, dans les domaines de la recherche, du développement et de l’industrialisation de technologies de fabrication CMOS. Dans le cadre du regroupement des efforts de création, de validation et de support de blocs IP pour systèmes sur puce avancés, c’est une nouvelle étape logique. L’objectif est de racourcir les délais de mise sur le marché des circuits toujours plus complexes requis par les systèmes actuels.

Les trois partenaires de l’Alliance prévoient de créer le « Partenariat pour Bibliothèque et Propriété intellectuelle » (LIPP), avec des activités dans plusieurs sites. Les sites potentiels comprennent Grenoble, Eindhoven (Pays-Bas), Austin (Texas), Bangalore et Noida (Inde), avec le siège à Eindhoven. LIPP fournira et soutiendra les blocs IP réutilisables, que les partenaires pourront utiliser pour leurs conceptions de systèmes sur puce en technologie CMOS 65 nm et inférieure. Le développement partagé de ces blocs IP standards, exigeants en termes de conception, donnera à chaque partenaire de l’Alliance Crolles2 la liberté de se concentrer sur ses propres compétences système, pour livrer des systèmes sur puce avancés aux clients. Les consommateurs bénéficieront de l’introduction accélérée de fonctions multimédia et de communications plus avancées, dans les produits utilisant les solutions des partenaires de l’Alliance.

Les trois sociétés partagent déjà un jeu commun de règles de conception et une bibliothèque de base dans le cadre de leurs activités conjointes de développement technologique de l’Alliance Crolles2. L’accord préliminaire a pour but d’étendre cet alignement, de manière à inclure leurs blocs IP pour systèmes sur puce ainsi que la méthodologie de réutilisation.

« Cet accord préalable marque une étape majeure dans le franchissement de l’écart de conception, l’un des principaux défis posés à l’industrie des semiconducteurs. », a déclaré Bart De Loore, récemment nommé directeur général de l’Alliance LIPP et ancien directeur général du groupe Technologie de réutilisation d’IP de Philips. « C’est la première fois dans notre industrie que plusieurs grandes sociétés de semiconducteurs s’entendent sur le partage de blocs IP propriétaires pour systèmes sur puce. Cette avancée doit aider les partenaires de l’Alliance à déployer plus rapidement de nouveaux systèmes sur puce complexes immédiatement utilisables, à partir de leurs technologies de fabrication CMOS avancées. »

Dans un premier temps, l'organisation de la nouvelle Alliance LIPP sera composée de partenaires de l’Alliance. Les premiers projets mis en œuvre concerneront notamment le développement de blocs IP réutilisables pour les standards d’interfaces entrée/sortie, les blocs IP analogiques courants, les processeurs embarqués et l’IP pour les infrastructures de systèmes sur puce en technologie CMOS 65 nm de l’Alliance.

Dans le domaine de la réutilisation des blocs IP pour les architectures de systèmes sur puce et la conception de circuits, LIPP coordonnera également la participation des partenaires de l’Alliance aux initiatives de standardisation du secteur, telles que SPIRIT (« Structure for Packaging, Integrating and Re-Using IP within Tool-flows), OSCI (« Open SystemC Initiative ») et VSIA (Virtual Socket Interface Alliance).

A propos de Freescale Semiconductor
Freescale Semiconductor, Inc. (NYSE:FSL, FSL.B) est un leader mondial dans la conception et la production de semiconducteurs embarqués pour les marchés de l’automobile, de l’électronique grand public, de l’industrie, des réseaux et des communications sans fil. Freescale est devenu une société côtée sur le marché en juillet 2004, après avoir fait partie de Motorola pendant plus de 50 ans. La société est basée à Austin, Texas, et dispose de centres de recherche, développement, production et de vente dans plus de trente pays. Membre du S&P 500®, Freescale est l’une des plus importantes sociétés de semiconducteurs mondiales et a réalisé en 2004 un chiffre d’affaires de 5,7 milliards de dollars ($). www.freescale.com

A propos de Philips
Royal Philips Electronics (NYSE : PHG, AEX : PHI), Pays-Bas, est l’une des plus importantes entreprises d’électronique dans le monde et en Europe, avec un chiffre d’affaires de 30,3 milliards d’euros en 2004. Avec des activités dans les trois domaines transversaux de la santé, du style de vie et de la technologie, et 161 500 salariés dans plus de 60 pays, Philips occupe des positions de leader sur les marchés du diagnostic par imagerie médicale, du monitorage, des téléviseurs couleur, des rasoirs électriques, de l’éclairage et des solutions système sur silicium. Les informations sur Philips sont disponibles sur www.philips.com/newscenter

A propos de STMicroelectronics
STMicroelectronics est un leader mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand nombre d'applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques placent ST à l'avant-garde des technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement à la convergence des applications et des marchés. STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En 2004, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 8,76 milliards de dollars et un résultat net de 601 millions. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.st.com.

Contacts presse Freescale
Europe, Moyen-Orient et Afrique :
Laurent Massicot

Tél. : 01 69 35 77 12
Mail : laurent.massicot@freescale.com

Philips Media Contacts
Europe :
Marijke Sas
Tél. : +31 40 272 2091

Mail : marijke.sas@philips.com




Pour plus de renseignements, selectionez svp le contact voulu dans le menu Quick Links.