Section
 

Intel e STMicroelectronics Annunciano una Soluzione Comune per un Sistema di Memoria che Riduce i Ccosti di Produzione
dei Telefoni Cellulari

GINEVRA e SANTA CLARA (California), 5 dicembre 2005 – STMicroelectronics e Intel Corporation hanno annunciato oggi una soluzione comune per un sistema di memoria flash destinato a ridurre i costi di sviluppo dei telefoni cellulari, consentendo ai costruttori di apparati elettronici di introdurre più rapidamente sul mercato telefoni con funzionalità evolute. Le due aziende forniranno dispositivi di memoria compatibili a livello hardware e software basati su specifiche comuni per semplificare la progettazione dei telefonini. Di conseguenza i produttori di telefoni cellulari otterranno tempi di sviluppo più brevi oltre che costi ridotti e potranno passare in modo rapido ed economicamente efficiente alla prossima generazione di prodotti flash NOR delle due aziende.

La tecnologia di memoria flash NOR rappresenta la soluzione ideale per il segmento principale della telefonia mobile. Secondo la società di ricerche di mercato iSuppli, il 92,8% delle memorie flash incorporate nei telefoni è di tipo flash NOR. Intel e ST forniscono oltre il 40% delle memorie flash NOR oggi disponibili nei cellulari.

La scelta odierna di creare una "seconda fonte" di approvvigionamento per i principali prodotti e sistemi flash NOR, stabilisce la prima volta in cui ST ed Intel hanno lavorato insieme allo sviluppo di specifiche di memoria comuni. I primi prodotti NOR MLC (Multi Level Cell, cella multi livello) basati sulle specifiche comuni sono dispositivi a 512 Mbit progettati e prodotti in modo indipendente sulla base della consolidata tecnologia di processo a 90 nm. Questi prodotti sono ora disponibili presso le due aziende. Le specifiche comuni si estenderanno anche all’innovativa tecnologia NOR MLC a 65 nm e saranno focalizzate su prodotti NOR MLC a 1 Gb su singolo chip.

“Attualmente Intel e ST consegnano prodotti di memoria flash NOR ai 10 principali produttori di telefoni cellulari”, ha affermato Darin Billerbeck, Vice President e General Manager del Flash Products Group di Intel. “Con il sistema di memoria per i prodotti flash NOR a 90 nm e 65 nm sviluppato in collaborazione con ST continueremo a confermare ed estendere la nostra leadership nella telefonia mobile”.

“ST ed Intel hanno deciso di collaborare per offrire ai principali produttori (OEM, original equipment manufacturer) di telefoni cellulari una fornitura stabile di prodotti flash NOR che assicurino elevate prestazioni multimediali: alta densità, consumo ridotto di energia per i telefoni dotati di fotocamere megapixel, video e funzionalità ad alta velocità per i dati”, ha detto Giuseppe Crisenza, Vice President del Gruppo Memorie della STMicroelectronics. “Le due aziende stanno inoltre lavorando insieme per offrire maggior valore agli OEM di telefonini definendo la prossima generazione di caratteristiche, interfacce di memoria e tecnologie di packaging nei sistemi di memoria a 65 nm”.

IntelInformazioni su Intel
Intel, il maggiore costruttore al mondo di chip, è inoltre uno dei maggiori fornitori di prodotti per il mercato personal computing, networking e communication. Per ulteriori informazioni su Intel, consultate il sito World Wide Web all'indirizzo www.intel.com/pressroom.

Informazioni sulla STMicroelectronics
La STMicroelectronics è un'azienda leader a livello globale dallo sviluppo alla consegna, di soluzioni a semiconduttore per tutta la gamma di applicazioni microelettroniche. Grazie a un'ineguagliata combinazione di esperienza nel silicio e nei sistemi, grandi capacità manifatturiere, portafoglio di proprietà intellettuale e partner strategici, la ST è all'avanguardia nella tecnologia System-on-Chip (sistema completo su singolo chip) e i suoi prodotti hanno un ruolo essenziale nel rendere possibile l'attuale convergenza di applicazioni e mercati. Le azioni della società sono quotate al New York Stock Exchange, a Euronext Paris e alla Borsa Italiana. Nel 2004 i ricavi netti ammontavano a 8,76 miliardi di dollari, con un utile netto di 601 milioni di dollari. Per ulteriori informazioni sulla STMicroelectronics, consultare il sito Web all'indirizzo www.st.com .

Intel è un marchio o un marchio registrato di Intel Corporation o di società controllate da Intel negli Stati Uniti o in altri Paesi.

*Altri marchi e altre denominazioni potrebbero essere rivendicati da terzi.

Contatti Stampa:
Intel Corporation Italia S.p.A.
Enrica Fortunati

Tel. 02 57544.1 – Fax 02-57501221
email: enrica.fortunati@intel.com

Fleishman-Hillard Italia
Laura Meroni – Ufficio stampa Intel

Tel. 02 31804245 – Fax 02 30329467
email: laura.meroni@fleishmaneurope.com






 

Per maggiori informazioni selezionare il contatto appropriato.