Section
 

STMicroelectronics reste totalement engagée dans les alliances technologiques à Crolles

Crolles, le 16 janvier 2007 – STMicroelectronics, l’un des premiers fabricants mondiaux de circuits intégrés, réaffirme son profond engagement dans les alliances technologiques avec des partenaires. La Société confirme la continuité de ses développements technologiques à Crolles, faisant suite à l’annonce du retrait de NXP Semiconductors, pour fin 2007, de l’Alliance Crolles2 entre ST, Freescale et NXP.

Les partenaires de l’Alliance Crolles2 continueront de travailler ensemble pour achever le programme en technologie CMOS 45nm et gérer de façon efficace la transition durant 2007.

STMicroelectronics est convaincue que le modèle d’une recherche et développement partagés, démontré par l’Alliance Crolles2, contribue à l’accélération rapide du développement des procédés technologiques des semiconducteurs. ST poursuit donc l’extension de son portefeuille d’alliances et est actuellement en discussion avec d’importantes sociétés de semiconducteurs pour continuer et renforcer la coopération technologique à Crolles dès 2008.

L’Alliance Crolles2 a été constituée en 2000 et renforcée en 2002 lorsque Freescale (ex Motorola) a rejoint le partenariat déjà existant entre STMicroelectronics et NXP (ex Philips Semi-conducteur) pour créer et fabriquer les futures générations de technologies et de systèmes sur puce plus rapidement et avec une efficacité de coût accrue. L’Alliance consolide les travaux de trois des leaders mondiaux de l’industrie des semiconducteurs dans la recherche et le développement de procédés et bibliothèques de circuits, avec la mission de développer des procédés avancés. En 2002, les partenaires de l’Alliance Crolles2 ont également signé un accord sur un programme de développement conjoint avec TSMC ayant pour objet l’alignement technologique. En supplément, en 2004, l’Alliance a signé le programme de recherche Nanotec-300 en coopération avec le CEA-LETI pour le développement de modules en technologie 45 et 32 nm, marquant ainsi une extension de ce partenariat.

Crolles2 est l’un des centres de recherche et de développement les plus avancés au monde, et les résultats obtenus ici contribuent au maintien de la place de l’Europe dans l’industrie des semiconducteurs. L’Alliance Crolles2 a fourni des résultats remarquables pour les générations 90nm et 65nm et a apporté une contribution significative aux forces technologiques des membres de l’Alliance qui ont constamment été classés parmi les 10 premières sociétés de semiconducteurs.

A propos de STMicroelectronics

STMicroelectronics est un leader mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand nombre d'applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de propriété intellectuelle et ses alliances stratégiques placent ST à l'avant-garde des technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement à la convergence des applications et des marchés. STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En 2005, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 8,88 milliards de dollars et un résultat net de 266 millions. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.st.com.



Pour plus de renseignements, selectionez svp le contact voulu dans le menu Quick Links.