Section
 

Più di 2 milioni di barili di petrolio risparmiati nel 2006
grazie ai dispositivi a risparmio energetico della STMicroelectronics

Ginevra, 23 aprile 2007 – La STMicroelectronics, leader mondiale nella produzione dei semiconduttori e da oltre 10 anni all’avanguardia nel perorare le ragioni dello sviluppo sostenibile, ha annunciato oggi di avere consegnato più di 250 milioni di prodotti a risparmio energetico nel 2006. Questi chip della ST sono studiati per ridurre il consumo in apparecchiature finite che vanno dai sistemi di illuminazione agli elettrodomestici “bianchi” e all’elettronica per intrattenimento. Dal momento che entrano in uso permettono una riduzione dei consumi pari a 1200 GWh di elettricità l’anno, che si traduce in un risparmio di più di 2 milioni di barili di petrolio necessari per generare questa energia.

Da tempo, nei suoi progetti la ST è molto attenta al tema dei consumi di energia sia per quanto riguarda la riduzione del consumo di energia del chip stesso che per il contributo al risparmio di energia dell’applicazione finale. Per esempio:

  • Nel settore dell’illuminazione, la soluzione basata su un microcontrollore della ST per le lampade fluorescenti compatte riduce notevolmente il consumo di energia dalla lampada, utilizzando per la commutazione componenti ad alte prestazioni che minimizzano le perdite di potenza. Inoltre, i microcontrollori della ST garantiscono un’intensità luminosa praticamente costante nel tempo e prolungano la durata della lampada, riducendone gli sprechi.
  • Le tecnologie avanzate della ST per la termo-regolazione e il controllo dei motori contribuiscono a una maggiore efficienza energetica e migliore affidabilità di molti elettrodomestici: dai sistemi di riscaldamento e condizionamento dell’aria, ai frigoriferi e alle lavatrici.

    o Il controllore per motori “senza sensori” brevettato dalla ST, regola la frequenza e l’alimentazione forniti al motore e ottimizza la velocità in base al carico, riducendo il consumo di energia dei sistemi per il condizionamento dell’aria e degli elettrodomestici “bianchi”
    o La soluzione dedicata della ST per i frigoriferi utilizza una regolazione digitale della temperatura per controllare con maggiore precisione la temperatura interna garantendo una migliore conservazione del cibo e, contemporaneamente, un maggior risparmio energetico.

Anche i telecomandi contribuiscono molto al consumo di energia. Gli alimentatori della ST per sistemi con modalità “stand-by” utilizzano delle tecnologie innovative per ridurre il consumo di energia da parte di televisori, decoder per TV e PC che rimangono in stand-by 24 ore al giorno.

Georges Auguste, Corporate Vice President e Direttore per la Qualità Totale e la Responsabilità Aziendale della STMicroelectronics, ha commentato: “Utilizzare l’energia in modo intelligente può fare un’enorme differenza, aiutandoci a ridurre il nostro impatto sull’ambiente e la bolletta dell’elettricità. Abbiamo sviluppato un solido portafoglio di prodotti che ottimizzano il consumo di potenza praticamente di tutti i sistemi e le tecnologie che ci circondano, dai sistemi di illuminazione ai computer.”

Secondo iSuppli, la STMicroelectronics è il numero uno al mondo nella fornitura di semiconduttori per la gestione della potenza.

Una nota sul calcolo dei risparmi energetici ottenuti con i prodotti della ST

Abbiamo confrontato il consumo effettivo di energia delle applicazioni che usano le tecnologie della ST per il risparmio energetico, con le soluzioni tradizionali che non contengono alcuna funzione (o con funzioni meno sofisticate) per il risparmio energetico. La riduzione nominale del consumo di energia del prodotto montato nell’applicazione finale (normalmente pochi watt) è stata moltiplicata per il numero di ore di funzionamento del sistema. Questi “tempi di funzionamento” sono basati su statistiche pubbliche. Infine, nel calcolo si è tenuto conto del numero complessivo di dispositivi a risparmio energetico consegnati nel 2006.

La riduzione annua complessiva di 1220 GWh si traduce in un risparmio di oltre 2 milioni di barili di petrolio necessari per generare questa energia (1 MWh equivale a circa 1,7 barili di petrolio; 1220 GWh equivalgono a circa 2.074.000 barili di petrolio).

È inoltre importante sottolineare che normalmente i nostri prodotti sono utilizzati per più di un anno, quindi in realtà i risparmi di energia non sono limitati a un solo anno, come invece calcolato.

Alcune informazioni sulla STMicroelectronics
La STMicroelectronics è leader a livello globale dallo sviluppo alla consegna, nelle soluzioni a semiconduttore per tutta la gamma di applicazioni microelettroniche. Grazie ad un’ineguagliata combinazione di esperienza nel silicio e nei sistemi, grandi capacità manifatturiere, portafoglio di proprietà intellettuale e partner strategici, l’azienda è all’avanguardia nella tecnologia del System-on-Chip (sistema completo su singolo chip) e i suoi prodotti hanno un ruolo essenziale nel rendere possibile l’attuale convergenza di applicazioni e mercati. Le azioni della Società sono quotate al New York Stock Exchange, a Euronext Paris e alla Borsa Italiana. Nel 2006 i ricavi netti della Società sono stati pari a 9,85 miliardi di dollari e gli utili netti a 782 milioni di dollari. Per ulteriori informazioni sulla STMicroelectronics consultare il sito www.st.com.


Per maggiori informazioni selezionare il contatto appropriato.