Section
 

STMicroelectronics rejoint le consortium Num@tec automotive, une initiative du pôle de compétitivité SYSTEM@TIC PARIS-REGION

Paris, le 11 juin 2008. STMicroelectronics, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de semi-conducteurs pour l’industrie automobile* et le Pôle de compétitivité SYSTEM@TIC PARIS-REGION annoncent ce jour l’entrée de ST dans Num@tec automotive, devenant ainsi partenaire technique du consortium.

Creuset d’innovation, le Pôle de compétitivité mondial SYSTEM@TIC PARIS-REGION développe la maîtrise des technologies logicielles destinées à intégrer les systèmes de demain. Initié en 2004, Num@tec Automotive est un projet de coordination et de structuration de la R&D coopérative dans le domaine de l’électronique automobile. Il a pour objectif d’accroître la compétitivité de l’industrie automobile et ferroviaire par la valorisation de projets de R&D à vocation industrielle.

Aujourd’hui, la plupart des innovations dans le domaine de l’automobile s’appuient sur la mise en œuvre de technologies électroniques, dans lesquelles la microélectronique et le logiciel devient de plus en plus prépondérant et ou la multiplicité des fonctionnalités développées au sein d’un même véhicule génère une grande complexité à la fois des architectures électroniques et informatiques.

En rejoignant Num@tec automotive, STMicroelectronics, apportera, au bénéfice de tous les partenaires ainsi que de l’industrie :

  • sa maitrise des architectures électroniques et des applications complexes qui requièrent un plus grand niveau de sureté de fonctionnement dans le transport,
  • son expertise sur les prochaines générations de microcontrôleurs,
  • sa connaissance des systèmes sur puces et capteurs (cameras, MEMS, radars..) pour l’aide à la conduite,
  • son partage des connaissances avec l’ensemble des pôles de compétitivité dans d’autres domaines tels que l’électronique de puissance.


L’association avec SYSTEM@TIC PARIS-REGION permettra également à ST :

  • d’aligner ses travaux de développement avec les membres de Num@tec afin de mieux définir ensemble les solutions futures,
  • d’initier et de réaliser des projets collaboratifs de R&D dans le cadre des thématiques du consortium,
  • de participer à la définition de nouveaux outils logiciels de programmation et de développement (Systèmes d’opération, de validation...),
  • de participer à la définition de nouvelles normes pour les composants et procédures de développement (ex : norme ISO 26262…).

Le Pôle SYSTEM@TIC PARIS-REGION, qui regroupe tant des Etablissements de Recherche et d’Enseignement Supérieur que des entreprises des secteurs de l’informatique, de l’aéronautique, de l’automobile ou des transports ferroviaires permet de réaliser des synergies entre des domaines d’expertises très variés et de bénéficier ainsi des
« savoir-faire » franciliens pour développer des solutions innovantes au service de l’industrie dans son ensemble.

Sur le marché des équipements électroniques, l’automobile est aujourd’hui un segment qui connaît l’une des croissances les plus rapides. Selon le cabinet Strategic Analytics, le marché mondial des semi-conducteurs pour applications automobiles devrait atteindre
18 milliards de dollars en 2008 et dépasser 25 milliards de dollars en 2012, soit une progression moyenne annuelle de 9%. Les applications de sécurité électronique (largement utilisées dans les systèmes de détection et de prévention des collisions), les applications plus classiques que l’on retrouve dans les airbags & systèmes de freinage ABS ou celles concernant la télématique et la navigation sont toutes destinées à améliorer la sureté de fonctionnement des automobiles, et d’une manière générale, la qualité et la diversité de l’offre proposée aux consommateurs.

* STMicroelectronics est le troisième plus grand fournisseur de semiconducteurs de l’industrie automobile, selon le cabinet d’analystes iSuppli (mai 2008). Le secteur automobile a représenté 15 % des ventes de ST en 2007 et la société compte parmi ses principaux clients les dix premiers équipementiers automobiles mondiaux.

À propos de STMicroelectronics
STMicroelectronics est un leader mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand nombre d'applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques placent ST à l'avant-garde des technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement à la convergence des applications et des marchés.
STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En 2007, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 10,0 milliards de dollars.
Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.st.com.

System LogoÀ propos de SYSTEM@TIC PARIS-REGION
Au cœur de la révolution numérique, le Pôle de compétitivité SYSTEM@TIC PARIS-REGION fédère en Ile-de-France 410 partenaires actifs dans le domaine des systèmes à logiciel prépondérant tout en concentrant son activité sur des marchés applicatifs à forte dimension sociétale. Sur ces 5 thématiques (Automobile & transports, Logiciel Libre, Outils de Conception et Développement de Systèmes, Sécurité et Défense, Télécoms), le Pôle s’est donné pour mission de développer l’économie, la compétitivité des entreprises et l’emploi, en utilisant les leviers de l’innovation, de la formation et du partenariat.
En savoir : www.systematic-paris-region.org

Contact Presse
SYSTEM@TIC PARIS-REGION
Peggy Vicomte

Tel: + 33 1 69 81 65 76



Pour plus de renseignements, selectionez svp le contact voulu dans le menu Quick Links.