ST Life.augmented

环保设计

我们的环保设计承诺是:到2015年我们的新产品全部采用环保设计。

环保型设计的重点目标是在公司产品整个生命周期的各个阶段,测量、评定、然后降低它们对于环境的影响。

环保型设计发展路线图

为了达到环保型设计的目标,我们开发了一个决策指导工具帮助我们的设计团队测量产品对环境的影响,依此选择最绿色的产品设计。这个工具将在意法半导体所有的产品部门中加以推广。

LCA方法

我们环保型设计活动的起点是生命周期评估。

意法半导体根据ISO标准(ISO 14040, 2006; ISO 14044, 2006)开发出自己的生命周期评估(LCA)方法,并且进行了多次研究以确定产生环境影响的主要因素。对于我们而言,环保型设计专注于解决有影响力的“重点问题”。

意法半导体的LCA方法考虑了产品生命周期中的下列几个阶段:

  • 原材料提取及处理
  • 产品制造
  • 运输和配送
  • 产品使用
  • 生命周期结束

我们针对一系列环境影响进行了分析,并且通过多重标准进行计分。然后,整合这些数据生成一个单独的LCA产品分数。

作为我们LCA活动的一个示例,可以检测出MEMS产品对环境的影响!

LCA扫描

为意法半导体的每个产品都执行一个完整的LCA具有相当大的挑战,毫无疑问是因为我们生产了太多数量的芯片,而且我们的制造工艺具有相当的复杂性。为了解决这个问题,我们开发出一种能快速计算任何产品的碳排放和水消耗情况的方法。这种方法与全套LCA相符,但其测量水和碳污染所需的时间则更短。

  • 水消耗情况估算的是产品在整个生命周期内所消耗的水立方量。
  • 二氧化碳污染情况估算的是在整个生命周期内产品的二氧化碳排量,表示为同等克数的二氧化碳量。

 2013年,我们已经完成了第三方“扫描LCA”方法的评估和验证

点击意法半导体的可持续性报告,了解产品监管的更多信息。

 

Feedback Form
Customer Feedback