ST Life.augmented

能源管理

意法半导体通过采取一系列节能增效措施、使用不排放二氧化碳的可再生能源来降低其能耗水平和碳足迹。为了减轻自身业务受气候变化的影响,意法半导体密切关注和预测能源市场的变化。

自20世纪90年代以来,意法半导体一直在努力减少间接温室气体(GHG)排放量(属于《温室气体核算体系》范围2的范畴)。这些努力将我们单位产值的能耗降低了一半。我们将继续努力,进一步提高我们的生产效率。

Ed Dobson,前端生产与技术部设施总监

“从20世纪90年代初起,能源管理一直是意法半导体环境战略的重要内容。我们致力于按照《温室气体核算体系》减轻工厂对气候变化的影响。
意法半导体制定了雄心勃勃的节能目标,达到了很高的能效水平,并将继续努力,节约我们可以节约的每一度电。”

采购战略

意法半导体使用的能源主要是电力,只有供暖、消烟除尘设备和办公楼需要使用少量的燃料和天然气。

意法半导体的能源战略既涉及绿色能源的生产,也涵盖绿色能源的采购。我们在这方面的目标之一就是要增加我们的全球绿色能源采购量。

意法半导体全球能源采购部监测并预测我们每一家工厂具体的能源需求、当地的法规和能源价格。

意法半导体对不断变化的全球能源市场进行细致的预测,以增强自身的适应力,减轻业务风险。在采购能源时,我们会考虑那些能最科学地平衡成本和环境影响的方案。

我们鼓励工厂尽可能使用可再生能源和更加环保的能源技术,比如我们在卡塔尼亚(西西里岛)、格勒诺布尔(法国)和日内瓦(瑞士)的办公室都安装了太阳能电池板。

能源消耗 

生产波动会对能源使用产生很大的影响。每次采购大型新设备之前,我们都会在TCOO(总拥有成本)框架下对设备进行评估,估测所有前端和后端设施的设备采购、维护和十年内能耗总成本。现在,意法半导体会在TCOO框架下评估所有合同。 

节能增效

在过去近20年的时间里,意法半导体一直在不断升级现有的设备和生产工艺,以降低能耗和成本,提高能效。意法半导体致力于通过改进现有的、安装更加节能的照明、系统控制、洁净室供暖、通风和空调系统,减少办公场所的能耗。同时,为了实现“环保十诫”的目标,意法半导体还非常注重工厂的节能,以及德国慕尼黑和法国格勒诺布尔分公司的高能效办公楼的建设。

除实现“环保十诫”目标外,,意法半导体的所有前端工厂还将在2013年通过实施可提高能效、降低成本和改进总体能源绩效的系统化能源管理计划,从而获得ISO 500011 认证。

意法半导体工厂通过定期的节能宣传和“地球日”等活动,提高员工的环境意识和参与度。

能源管理目标:
 
  • 单位产值的能耗每年降低5%
  • 到2015年,绿色能源的采购量增加15%
  • 确保到2015年,所有20万美元以上的招标项目均涵盖能效标准,所有工厂和办公楼均使用不排放二氧化碳的能源和/或可再生能源。

了解这些目标的最新进展,请参阅可持续发展报告

1ISO 50001标准涵盖了与建立、实施、维护和改进能源管理系统有关的要求。 

 

Feedback Form
Customer Feedback