ST Life.augmented

新闻稿

意法半导体(ST)荣获2012年IEEE标准协会企业奖

中国 /
横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)宣布获著名IEEE标准协会(IEEE-SA)颁发的2012年企业奖,以表彰其在电子电力工程标准化工作中的卓越领导能力和突出贡献。
IEEE标准协会主席Steve Mills表示:“IEEE标准积极推动全球技术产业化,造福人类社会,而坚持执行这些标准的正是像意法半导体这样的企业合作伙伴。我们在此恭贺意法半导体荣获2012年IEEE标准协会企业奖。半导体解决方案必须遵守半导体技术标准,意法半导体为半导体技术标准化做出了重要贡献,并承诺创造技术标准的价值,建设人类所期望的世界。”

意法半导体公司战略发展部标准化和工业联盟总监Joel Huloux表示:“从无线局域网标准,到家庭网络和电力线通信,意法半导体一直是IEEE各种标准的参与者和支持者, 在对人类生活品质提高有积极、创新贡献的技术开发领域受到业界的认可,这让我们感到非常荣幸。”

除在技术领域的贡献外,意法半导体还是IEEE标准协会企业顾问小组和IEEE标准协会战略规划及资产管理委员会的成员。

作为最具创新力的半导体企业之一,意法半导体拥有21,500余项专利和专利申请,并始终不渝地履行研发承诺,2011年研发投入占公司年收入的四分之一。

在2012年IEEE标准协会颁奖仪式上,IEEE标准协会标准化理事会理事、IEEE标准协会企业顾问小组成员、意法半导体工业及功率转换产品市场开发总监Oleg Logvinov代表意法半导体领取了这一荣誉。

关于IEEE标准协会
IEEE标准协会是IEEE下属的全球公认的标准化组织,通过邀请企业和利益相关者参与标准化工作,以公开的过程和全体成员一致同意的方式制定新的技术标准。IEEE标准以现有的科技知识为基础确定技术规格和最佳方法。IEEE标准协会的现行标准共有900余个,正在制定的标准超过500个。详情请访问http://standards.ieee.org/

关于IEEE
IEEE是一个大型的国际技术专业组织,致力于推动技术产业化,造福人类社会。通过引用率极高的出版刊物、研讨会、技术标准、专业活动和教育活动,IEEE在航空系统、计算机、电信、生化工程、电力和消费电子领域具有极强的权威性和影响力。详情请访问http://www.ieee.org

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics;ST)是全球领先的半导体解决方案供应商,为客户提供传感器、功率器件、汽车产品和嵌入式处理器解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。
意法半导体2011年净收入97.3亿美元。详情请访问公司网站www.st.com
Feedback Form
Customer Feedback