ST Life.augmented

新闻稿

意法半导体(ST)和IS2T携手打造最佳的STM32 Java开发平台,为电子产品实现更直观的人机界面

意法半导体与Java技术专业厂商合作开发设计工具,为电器和工业电子设备实现更新颖的外观设计

中国 /

内置微电脑的数字化电器,例如家电、办公设备和工业控制装置,不久将会给用户带来丰富多彩的图形用户界面,例如我们在智能手机上看到的动画和微件(widget),这一切归功于横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)的先进技术。

智能手机和媒体播放器等电子产品的外观越来越时尚,性能也越来越强大,在厨房或工作场所使用起来比其它电子产品更加方便, 其中一个原因是先进的面向对象程序设计(Object-Oriented Programming,OOP)软件设计环境,例如Java;移动通信业目前都在使用Java编程,而微控制器系统以传统的结构化编程语言为主,例如C语言。特别是Java可简化图形用户界面的设计,用户界面本质上是面向对象的使用功能,例如,微件的分层结构。

意法半导体微控制器开发工具经理Dominique Jugnon表示:“我们发布了一套具有突破性的专业级Java开发工具,这套工具最适合嵌入式产品设计人员研发无论是界面熟悉程度还是易用性都更优越的新一代电子产品。”

意法半导体与富有创新力的Java专业厂商IS2T®合作开发出了立即可用的STM32微控制器Java开发工具套件。STM3220G-JAVA入门套件(Starter Kit)包含评估版的IS2T MicroEJ®软件开发工具套件(SDK)和STM32F2系列微控制器评估板,这套工具包含了工程人员创建应用所需的全部工具。

MicroEJ 软件开发套件堪称世界首款让嵌入式系统工程人员能够利用Java面向对象程序设计(OOP)环境的专业级工具套件, 为设计人员提供了在嵌入式系统中创建、仿真、测试和部署Java应用的扩展功能。图形用户界面(GUI)可支持功能包括一个微件库、设计工具(包括storyboarding)和字体自定义工具。

GeeseWare公司整合IS2T的MicroEJ SDK开发工具 与功能完整的搭载STM32F2或STM32F4微控制器的开发板,为STM32 Java开发生态系统提供一站式软硬件完整解决方案。

STM32 - 嵌入式Java应用的最理想微控制器:
意法半导体基于ARM® Cortex™-M处理器内核的32位STM32微控制器能够在低成本、功率敏感的微型应用中支持图形丰富的人机界面,是Java进军嵌入式世界的理想微控制器平台。新款开发工具可支持基于ARM Cortex-M3内核的STM32F2微控制器和基于ARM Cortex-M4内核的STM32F4微控制器上的Java应用开发。Cortex-M4增加了DSP指令扩展及一个浮点单元, 先进的Cortex内核架构集高性能、低功耗和低成本于一身,具有其它品牌的8位、16位和32位微控制器无法比拟的性价比。

STM32微控制器基于先进的Cortex-M系列处理器,集成丰富的高性能通信外设,衍生出大量的不同型号的产品,为客户带来前所未有的丰富的产品选择,以及先进的性能和功能。全系产品的引脚、外设和软件均可兼容,让设计人员能够快速地修改或扩展设计,而无需支付高额的工程成本。STM32产品家族目前共有300多款不同的产品,包括片上闪存高达1MB的高存储容量产品、集成USB/Ethernet/CAN或OTG接口的联网型系列、超低功耗系列以及增强型高性能系列。

意法半导体为STM32开发人员提供丰富的开发资源,例如评估板、驱动程序、固件、编程工具、调试工具,这些配套开发资源与市场领先的独立软件工具厂商的开发环境相兼容。STM3220G-JAVA入门套件,包括评估版的IS2T MicroEJ SDK,是庞大的STM32开发生态系统的最新成员,让搭载STM32微控制器的产品能够在各种环境和市场实现更好的用户体验。

STM3220G-JAVA入门套件即日起在意法半导体或经销商处有售,价格为349美元。MicroEJ的整套开发工具则在IS2T网站(www.is2t.com)上公开出售。

GeeseWare开发板在GeeseWare公司网站(www.geeseware.com)和该公司的北美、以色列和法国经销商处有售。

点击此处查看高分辨图片

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics;ST)是全球领先的半导体解决方案供应商,为传感及功率技术和多媒体融合应用领域提供创新的解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。
意法半导体2011年净收入97.3亿美元。详情请访问公司网站www.st.com

 

Feedback Form
Customer Feedback