ST Life.augmented

新闻稿

意法半导体(ST)新款STM32 F0微控制器开始量产

先进的STM32 F0系列微控制器,继承现有STM32优越基因,携以32位卓越性能专门面向8位和16位微控制器的应用领域推动基于ARM® Cortex™-M0微控制器的应用

中国 /

横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商、世界领先的微控制器制造商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)开始量产STM32 F0系列32位微控制器。设计目标是彻底消除8位/16位微控制器在应用上的局限性,性能差距。

意法半导体还推出一套叫做探索套件的STM32F0专用评估板,依托规模庞大的STM32开发生态系统,现在,工程师采用意法半导体的ARM® Cortex™-M0微控制器开发应用万事俱备,能够轻松地将其应用到成本敏感型消费电子和工业产品中。

意法半导体微控制器产品部经理Michel Buffa表示:“现在,STM32 F0系列已进入量产阶段,完全符合预定计划,这是一个具有里程碑意义的重要事件,意法半导体的客户利用新系列微控制器能够率先研制出具有价格竞争力的低功耗的终端产品,给消费者带来高性能和高价值。”

开发人员可以购买STM32F0探索套件,以STM32 F0为平台创建新项目。探索套件包含一个微型微控制器评估板。这个探索板配备按键和LED指示灯,可通过USB数据线直接连接PC机,板子上预装了大量的演示软件和固件例程。探索套件兼容市场领先的第三方软件开发工具提供商Atollic、IAR、Keil™和TASKING开发的STM32软件开发环境。

STM32 F0微控制器采用最新的ARM Cortex-M0 32位嵌入式处理器架构,让开发人员能够打破采用传统专有内核的8位和16位微控制器的价格和性能限制。现在,STM32 Cortex-M0、Cortex-M3、Cortex-M4三大系列共有300多款产品,这些产品在引脚、软件、外设、开发工具等方面相互兼容,这种平台化方法可提高设计灵活性和系统扩展性,有助于降低新产品的开发成本,加快上市时间。此外,STM32 F0系列还集成了其它供应商的Cortex-M0微控制器没有的高价值功能。

STM32 F0 ARM Cortex-M0系列产品的差异化特性:
内置硬件RAM奇偶校验是意法半导体的STM32 F0产品的差异化特性之一,这个特性可简化家电微控制器与B类工业安全标准的兼容设计,提高实时应用性能。新产品还集成一个时钟安全系统(CSS),从而提高目标应用的可靠性。此外,具有死区时间发生器的高级定时功能和互补输出通道有助于设计人员轻松克服电机控制应用时遇到的挑战。

新产品还集成硬件触摸控制功能和一个12位模数转换器(ADC)。ADC的转换速率高达1Msample/s,比某些同行产品快1倍多。新产品其它特性还包括1个12位数模转换器(DAC)和2个密耦合可编程比较器。在经济型微控制器内集成出色的模拟功能,让开发人员能够在多个通道上实现精确的高速度感应控制。

STM32 F0产品还整合一个硬件的消费电子控制器(CEC)模块。CEC可以通过最新的工业标准协议联接家庭多媒体设备,同时微控制器保留强大的带宽去执行其它任务。

新产品有四个低功耗模式,包括5.3μA停止模式和实时时钟运行的2.8μA待机模式。高能效比的STM32 F0系列产品有助于简化应用设计,延长遥控器、传感器网络和智能电表的电池使用寿命。

高性能通信特性包括1个串行接口(SPI)和1个I2C接口,其中SPI支持最高16位可编程数据帧和18Mb/s可编程波特率,而I2C接口支持最高1Mb/s的极速通信模式。此外,如果地址匹配,I2C接口的活动能够把系统从停止模式唤醒。

新产品还给工程师带来诸多好处,包括简化的通信时钟设置,增强其灵活性。可编程的模拟数字噪声过滤功能确保可靠通信。新产品还集成一个支持多时钟输入的6Mb/s USART接口,能够在主处理器时钟频率之外独立运行。

定价和供货情况:
STM32 F0现已进入量产阶段,内置存储器闪存容量从16KB到64KB,SRAM容量从4KB到8KB;共有三种不同的封装可选:UFQFPN32、LQFP48和LQFP64。该系列产品不久还将增加一款20引脚封装的16KB闪存版和一款100引脚封装128KB闪存版的产品。1000件以内,STM32 F0微控制器的零售价格为0.95美元起。

STM32F0探索套件可从意法半导体销售办事处和分销商处购买,价格为7.99美元。

点击此处查看高分辨图片

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics;ST)是全球领先的半导体解决方案供应商,为传感及功率技术和多媒体融合应用领域提供创新的解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。
意法半导体2011年净收入97.3亿美元。详情请访问公司网站www.st.com

 

Feedback Form
Customer Feedback