ST Life.augmented

新闻稿

意法半导体(ST)推出全球首款通用照明控制器

业界独有的器件让我们能够在家中、办公室和街道上实现经济、高效照明系统
中国 /
横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商及全球电源管理芯片领导供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出新款业界独有的照明控制器芯片,让家用、商用和公共照明系统变得更加节能环保、经济效益更高、更加安全、管理更加灵活。作为全球首款为照明和电源应用专门优化的可编程数字控制器,新产品STLUX385(Masterlux™平台)可简化传统的功率转换拓扑设计,加快创新的照明系统开发速度。
STLUX385集成经市场验证的高成本效益STM8微控制器内核和一套意法半导体独有的外设,以简化照明系统电源和灯数字控制器的设计,这对于LED灯、荧光灯和HID(氙气灯)照明系统的性能起到至关重要的作用。受到所使用的照明技术、输入电源(交流或直流)、调光要求和安全性或可靠性问题等多种因素的影响,现有的和未来的照明系统需要很多不同的功率转换和控制拓扑,STLUX385是首款能够通过一个可编程芯片满足所有这些需求的产品。

意法半导体部门副总裁兼工业与功率转换产品部总经理Matteo Lo Presti表示:“家庭、街道、办公室、工厂和公共场所等地点的照明用电占总发电量的20%以上,提高照明系统能效是步入可持续发展世界的关键一步, STLUX385将意法半导体领先市场25年的功率转换解决方案研发经验凝聚成一个单一的高价值平台,让客户能够创建更具创新性和更高能效的照明解决方案。”

STLUX385可实现这个目标主要是由于集成了6个SMED(状态机事件驱动)专门设计的外设,这些电路交互操作,处理外部信号,通过一个可编程开关矩阵控制输送至照明元件的功率。除专用信号外,SMED外设还可处理灯光开关、亮度设置等外部命令以及诊断信号,如开路或短路检测或根据环境光自动调整亮度的应用传感器输入。

这为智能LED路灯创造了发展机会。如当日光线强度逐渐降低时,智能LED路灯可渐进式提高路灯亮度,反之,当太阳升起时,渐进式降低路灯亮度,而不必全天保持最大亮度或按预设时间关闭路灯。

STLUX385可让设备厂商以更短的研发周期和更低的成本研制目前需用昂贵的外部数字信号处理器才能实现的精密照明系统, 通过专用算法提高光线质量和光感,通过高能效功率转换算法提高节能效果,同时还可在用户与照明系统之间实现新的人机互动。

除6个SMED外设外,STLUX385还集成一个硬件DALI(数字寻址照明接口)外设。数控照明系统是室内外照明设备节能的关键技术,DALI协议被国际照明企业广泛应用。STLUX385兼容固线或无线通信,可简化室内外空旷位置的照明安装设计,降低维护成本。

TSSOP38紧凑封装版STLUX385现已上市,1,000件的价格为2美元。

技术说明
  • 6路可配置PWM 状态机事件驱动(SMED)输出,分辨率为10.4ns(使用自动抖动处理,分辨率高达1.3ns)
  • DALI节省硬件外设
  • -40 ºC至105 ºC室外温度范围
  • 4路96MHz同步时钟的模拟比较器
  • 6路96MHz同步时钟的快速数字输入
  • 基于STM8内核(高达20MIPS)
  • 8通道10位模数转换器,内置可编程放大器和序列发生器
  • 3V至5.5V直流电源

 

点击此处查看高分辨图片

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics;ST)是全球领先的半导体解决方案供应商,为客户提供传感器、功率器件、汽车产品和嵌入式处理器解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。
意法半导体2012年净收入84.9 亿美元。详情请访问公司网站www.st.com