ST Life.augmented

新闻稿

意法半导体创新型智能电表芯片简化电表互连互通,让电力公司能够大规模部署新型电能表

全球首款内置支持METERS AND MORE®开放通信标准全部硬件的系统级芯片,推动智能电表大规模部署
中国 /
横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)发布全球首款支持METERS AND MORE® 1开放式通信标准的智能电表IC,新产品让智能电表设备通过电力线通信(PLC)技术实现广泛的互联互通, 将有助于推动智能电网带为环境、消费者和供电企业带来最大化利益。

意法半导体ST75MM IC是首款内置METERS AND MORE®标准兼容硬件和通信协议的智能电表芯片,有助于简化电表设计,从而加快智能电表的部署速度、降低成本及提高可靠性。METERS AND MORE®是一个开放式标准,标准管理者为METERS AND MORE®协会,该协会是由多家来自欧美亚的领先技术企业和供电公司组成的非盈利性组织。


METERS AND MORE®协会理事会主席Giuseppe Michele Salaris表示:“ST75MM代表了意法半导体对智能电表标准化和互通性挑战的实质性回应,同时确保客户选用经数百万台智能电表验证的成熟技术。从技术企业到供电公司,全球能源企业均应采用这款支持经市场检验的开放标准METERS AND MORE®的突破性电能表芯片,以达到保护气候的目标,如欧盟20/20/20目标2。”

ST75MM客户可加入METERS AND MORE®协会,获取供电企业广泛部署电能表所需的证书。

意法半导体的ST75MM芯片支持METERS AND MORE®标准是为了实现该标准为智能电表和先进计量基础设施带来的好处,如短信、可靠的加密方法和验证功能,并支持网络配置管理和重新发送管理。ST75MM属于意法半导体STarGRID® SoC智能电表系统级芯片组合,其中包括支持IEC 61334-5-1通信的ST7570和支持PRIME标准的ST7590。

ST75MM的首批样片采用7x7mm QFN 48封装,2013年10月前向部分客户供货。产品详情及价格,请咨询当地意法半导体销售办公室。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics;ST)是全球领先的半导体解决方案供应商,为客户提供传感器、功率器件、汽车产品和嵌入式处理器解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。
意法半导体2012年净收入84.9亿美元。详情请访问公司网站www.st.com

关于METERS AND MORE®协会
成立于2010年,METERS AND MORE®是按照比利时法律(Association Internationale sans but lucratif – AISBL)依法组建的非盈利性国际组织。负责管理并推广METERS AND MORE® PLC协议。该协议是应用最广泛的远程电表管理通信协议,在先进电表基础设施(AMI)系统内实现数据双向传输。Enel的Telegestore AMI解决方案在全球拥有4000万客户,而METERS AND MORE®标准经过该方案现场检验。

意大利国家电力公司Enel是METERS AND MORE®协会的创办人之一,其西班牙子公司Endesa正在联合总公司部署METERS AND MORE®开放协议。Endesa公司处于智能电表领域的前沿,目前正在执行的1300万块智能电表部署项目是欧洲最大的智能电表部署项目。此外,全球(巴西、智力、中国、香港、印度、日本、菲律宾等)多家智能电表实验项目均采用了METERS AND MORE®技术,证明这项技术在最恶劣和最具挑战的LV网络条件中能够有优异的性能表现。详情请访问www.metersandmore.eu

1 METERS AND MORE®注册商标在欧洲的登记号码为8904311。
2 20/20/20表示欧盟计划在2020年前降低温室气体排放量20%,使用再生能源满足20%的能源需求,降低主要能源消耗20%。
Feedback Form
Customer Feedback