ST Life.augmented

新闻稿

意法半导体推出业界独一无二的Faroudja®转码技术,实现真正的数字家庭,使任何数字媒体内容均可随时随地在任何设备上播放

电视运营商现已可推出支持平板电脑、移动设备、笔记本电脑和网络电视的服务
中国 /
横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出业内首个能够让家庭网关把任何类型内容分发到家中任何类型的联网设备的转码引擎。最初只有 STiH416(‘Orly’)平台实现了这项技术,最近推出的STiH407/STiH410/STiH412(‘Monaco’)系统芯片(SoC)也完全支持此项转码技术,新转码引擎势必会成为意法半导体家庭网关解决方案的重要组成部分。

转码是把数字码流变成不同编码格式的过程,是无所不播的万能播放设想的重要组成部分。这种方法准许家中任何联网设备,不论是有线,还是无线,包括因为处理速度或内存容量达不到要求而无法直接处理数据的老旧设备,均能播放所有的广播电视和网络视频内容。直到现在,要想达到要求的频道数量,机顶盒/家庭网关系统只有两种选择,不是减少机器支持的转码频道,就是需要一个专用转码设备。不论是哪一种情况,最终视频质量都受到隔行转逐行等视频处理技术的限制,导致支持逐行扫描显示器的平板电脑和移动设备产生人眼能够看见的伪影。此外,播放的内容只限于电视广播,不能播放其它格式的用户原创内容,例如,JPEG、MJPEG、DivX、VP8、VC-1和WMV。

意法半导体用其独有的Faroudja®转码技术突破了这些限制。通过利用同类中最好的Faroudja隔行转逐行和后处理技术,家庭网关设备将网络终端设备的影像画质提高到前所未有的水平。利用ST自己开发的基于GStreamer开放标准的软件,意法半导体在其芯片组内实现了这项技术。这项革命性的解决方案可将多种数据格式实时转换成H.264,让用户能够在家内任何地点使用任何终端设备看电视、上网、打游戏,包括平板电脑、移动设备、笔记本电脑和网络电视。

影像转码可实现幻灯片快速播放,为移动设备图像优化存储器占用率。高速转码使本地终端之间的内容侧载达到前所未有的速度,让用户能够把内容下载到移动设备,然后在路上使用平板电脑等其它移动设备上查看下载内容。

意法半导体的统一平台产品部系统架构总监Andrew Cofler表示:“意法半导体的转码技术使家庭网络互联的情况下,从平板电脑到电视机,用户可以在任何设备上观看任何格式的内容。这个先进的转码引擎具有同类产品最高的安全性、低功耗和市场领先的性能,通过推出这项技术,意法半导体正在将新兴的家庭服务器和家庭网关应用市场提高到一个新的水准。” 

这项新技术已经集成到深受市场欢迎的STiH416(‘Orly’)系统芯片内,最近推出的STiH407/STiH410/STiH412(‘Monaco’)产品也完全支持这项技术,通过GStreamer接口在ARM® Cortex™ MPCore™应用处理器上实现多达四个转码通道。这项转码技术可增加频道数量,增强对更多视频格式的支持,例如,HEVC(高能效视频编码)。

这项独有的转码技术将于2013年9月13-17日在阿姆斯特丹举行的IBC上展出,欢迎参观。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics;ST)是全球领先的半导体解决方案供应商,为客户提供传感器、功率器件、汽车产品和嵌入式处理器解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。
意法半导体2012年净收入84.9亿美元。详情请访问公司网站www.st.com
Feedback Form
Customer Feedback