ST Life.augmented

新闻稿

意法半导体超高清UltraHD和HEVC视频解码机顶盒芯片,为电视观众带来如临其境的现场感

意法半导体的新系列系统芯片瞄准智能终端应用,包括IP机顶盒、服务器和网关
中国 /
横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出两个系列机顶盒系统芯片,产品代码分别为‘Cannes’和‘Monaco’,包含支持超高清UltraHD分辨率(2160p)和HEVC(高效视频编码)视频解码的产品。新系列产品可提高视觉体验,同时在意法半导体的数字消费电子产品组合内增加了用于服务器、网关和智能终端设备的各种相互兼容的芯片。新产品将于2013年10月23-25日在杭州之江饭店举行的意法半导体ICTC(国际传输与覆盖研讨会)专场技术展示会展出(之江饭店101展厅),欢迎参观。
‘Cannes’系列智能终端系统芯片(STiH312、STiH310、STiH305)可满足各种市场需求,从广泛的高价值优质内容支持,到高集成度成本优化的解决方案。该系列产品基于ARM多核处理器,提供优异的计算性能、出色的2D/3D图形性能、集成内置预处理功能的硬件视频编码器,以及Faroudja®增强视频处理功能。该系列产品还集成支持Wi-Fi连接的PCIe™、智能卡接口、两个6Gbit/s Gen 3 eSATA接口,以及USB2/3、低功耗模式和高价值内容传输用综合安全工具箱。

STiH312将让下一代机顶盒通过低速宽带连接播放HEVC高清流媒体内容,包括2160p(又称超高清UltraHD或UHD)内容,逼真的画面,如临其境的现场感,使终端用户的视觉体验大幅提高。此外,结合HEVC标准,UHD可以使接收超高质量内容的用户数量大幅增加,同时降低服务提供商的内容传输成本。

STiH305和STiH310支持各种视频标准(包括H.264和/或HEVC),可实现新一代成本优化的机顶盒,让运营商通过低带宽提供服务,包括同类最出色的HEVC HD内容播放解决方案。

‘Monaco’系列为家庭网关等服务器应用提供一个经济且全功能的解决方案。ST Faroudja®转码引擎是同类产品中最出色的转码器,可在消费电子和手持设备上实现多屏幕视听体验。这项技术让运营商能够降低网络带宽,同时在家内提供高质量的服务。‘Monaco’系列产品包括‘UltraHD’ STiH412和成本优化的(STiH407和STiH410)。

两个系列产品都为机顶盒厂商带来竞争优势,从支持HD成本优化芯片,到支持UltraHD的全功能芯片。两个系列产品以已有的STiH315和STiH416(‘Orly’)系统芯片为平台,提供种类齐全的产品线。新产品涵盖的市场非常广泛,全系列共用一套经过市场验证的开发工具(SDK2),支持RDK(参考设计工具)、Google TV、HTML 5和成熟的中间件。

意法半导体执行副总裁兼数字融合产品部总经理Gian Luca Bertino表示:“我们的新机顶盒系统芯片的目标是加快大规模部署UltraHD和HEVC技术,因为这两项技术在视觉体验和网络通信性能方面引起巨大变化, 2014年世界杯等重大国际赛事将会引爆市场需求,意法半导体在满足迅猛增长的市场需求中占据优势。”

STiH312、STiH310、STiH305、STiH412、STiH410和STiH407器件共用同一个引脚布局,便于为多个市场研发的产品共用一个电路板设计。新产品样片将于2013年第四季度提供给主要客户检测。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics;ST)是全球领先的半导体解决方案供应商,为客户提供传感器、功率器件、汽车产品和嵌入式处理器解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。
意法半导体2012年净收入84.9亿美元。详情请访问公司网站www.st.com