ST Life.augmented

新闻稿

意法半导体(ST)加快路灯升级,协助政府节省公共支出

新的大功率/街道照明LED潜在应用为智慧城市发展铺平道路
中国 /

横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出一款完整且可配置的LED路灯解决方案,让开发人员能够开发且高效控制可调光式的高亮度LED路灯串(最高100W)。该即插即用路灯设计基于意法半导体获奖的STLUX385A数字功率控制器1,突现该产品在任何亮度下能够优化LED能效和在空闲状态下最大限度降低功耗的功能特性。

全球城市、城镇和乡村路灯照明耗电量巨大,LED灯取代现有的白炽灯、低压钠灯和高强度放电灯被广泛认为是最有前景的降低公共照明能耗的方式。与早期照明技术相比,高能效是LED灯的先天优势,更重要的是,LED亮度可调整。当与智能电源配合时,LED照明系统可根据外界环境光自动调整亮度输出,调节范围从外界日光到明亮的月光。此外,LED路灯还能配合市政照明规定,例如在规定的时间调节亮度。

世界上很多城市开始用LED技术改造现有路灯,更多的城市正在拟定路灯升级改造计划。以美国马萨诸塞州波士顿为例,该城共有64,000只路灯,到2012年底,40%的路灯已改用LED技术,每年节省电费280万美元2,这大约是减少35%的旧有成本。

意法半导体事业部副总裁兼工业应用及功率转换产品部总经理Matteo Lo Presti表示:“数控照明是室外照明设备节能的关键所在,  “意法半导体的新LED路灯解决方案在一个面向未来的产品平台内整合25年的功率转换研发经验;随着电网的智能程度逐渐提高,城市将能通过控制路灯节省更多电能,因为STLUX385A集成了所有的主要通信协议。”

该参考设计包括全部原理图、材料清单和固件清单,让设计人员能够利用意法半导体的世界首款通用照明和功率转换数字控制器STLUX385A快速开发100W LED灯数字功率控制器。在该解决方案内,STLUX385A控制器负责处理初级侧稳压功率转换级以及所有的通信链路。功率转换级由一个PFC稳压器组成,稳压器后面是一个零压开关(ZVS)LC谐振级。高精度调光功能采用一次侧稳压(PSR)控制技术。

展示板提供全部重要的通信接口,例如,DALI(Digital Addressable Lighting Interface,数字寻址照明接口)、隔离0-10和UART,所有的通信功能由STLUX385A管理。STLUX385A的连接灵活性极高,方便电路板连接其它接口,例如Wi-Fi、电力线通信调制解调器、Bluetooth® 和ZigBee®

STEVAL385LEDPSR展示板现已接受订货。

点击此处查看高分辨图片

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics;ST)是全球领先的半导体解决方案供应商,为客户提供传感器、功率器件、汽车产品和嵌入式处理器解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。

意法半导体2013年净收入80.8亿美元。详情请访问公司网站www.st.com
 

STLUX385A是由工业设计师、工程师和专业媒体人组成的评审委员会评出的两款产品之一,并作为展品在2014年1月美国内华达州拉斯维加斯国际消费电子展(CES)上向公众展出。
http://www.cityofboston.gov/publicworks/lighting/led.asp

Feedback Form
Customer Feedback