ST Life.augmented

新闻稿

意法半导体(ST)与Soundchip联手打造革命性听觉盛宴

具有突破性的个人音频解决方案,带来无与伦比的音质和令人振奋的新功能

中国 /

横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商、全球领先的高性能音频IC供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM) 与瑞士音频系统技术创新企业、高清晰度个人音频(High Definition Personal-Audio,HD-PA)标准的创始公司Soundchip联手推出了用于智能音频配件的技术及半导体元器件。智能音频配件对于个人便携式音响产品市场是一个令人振奋的概念。

智能音频配件佩戴在头上像一对监听耳机(In-Ear Monitors,IEM),其最大特点是为用户提供了新的音频控制和个性化设置方法。智能音频配件为长久配戴而设计,可支持各种使用模式,包括音乐、电话和会话,无需取下智能音频配件便可进行重新配置。此外,智能音频配件具有很高的声音还原性,同时能够有效地抑制多余的背景噪声。

智能音频配件采用Soundchip的音频处理专利技术,即便用户戴着智能音频配件和耳塞说话,仍然能够获得自然舒适的音频体验。智能音频配件利用电声技术“打开”耳塞,把外界声音直接传递给用户耳内,用户无需取下智能音频配件即可自然地倾听和讲话。

智能音频配件拥有简便的音源切换功能,只要按一下按钮,或做一个预定手势,或发出一个声控命令,即可在话音、音乐和环境噪声之间自动转换。智能音频配件还支持各种功能选项,包括利用意法半导体的广受市场认可的MEMS先进技术开发功能。
此外,如果把智能音频配件连接到DSP或具有DSP功能的控制器(例如STM32F4)、智能手机或平板电脑,用户的音频体验还能得到进一步提升,因为这些量身订制的应用程序能够单独处理并混合不同的音源,为用户提供创新的功能,例如,增强实境(augmented reality)。

智能音频配件由Soundchip的HD-PA®电子和声学平台以及意法半导体的最佳品质的HD-PA® MEMS麦克风组成,代表了人类在电子、MEMS技术和声学的融合领域取得的令人振奋的进展,堪称个人音频未来发展趋势的典范。

Soundchip的首席执行官Mark Donaldson表示:“智能音频配件整合了Soundchip独有的、同类产品中最好的耳机音频系统技术。我们相信,智能音频配件是一个能够改变市场格局的耳机解决方案,让智能手机、平板电脑和游戏机用户获得梦寐以求的音频体验。” 

意法半导体音频事业部总监Andrea Onetti表示:“作为全球领先的IC和MEMS设计和制造厂商,意法半导体与Soundchip的合作旨在于为率先开发未来音频产品的客户提供所需的解决方案。” “智能音频配件代表了我们在MEMS麦克风的出色品质和性能以及我们在音频芯片领域的设计能力和经验所取得的令人振奋的巨大进步。”
6月,Soundchip和意法半导体将推广智能音频配件理念。 

sound chip标识Soundchip总部位于瑞士,为全球客户提供各种耳机音频系统技术解决方案。Soundchip是HD-PA标准的创始公司,致力于为移动便携式产品厂商提供高清音频解决方案。Soundchip通过技术授权向知名品牌的音频编解码器、处理器、声音传感器、多媒体系统和消费电子产品设计商和制造商提供解决方案。Soundchip和HD-PA是Soundchip有限公司的注册商标。Soundchip保留所有权利。
有关Soundchip的详细信息,请浏览www.soundchip.ch。 

关于意法半导体 
意法半导体(STMicroelectronics;ST)是全球领先的半导体解决方案供应商,为传感及功率技术和多媒体融合应用领域提供创新的解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。
意法半导体2011年净收入97.3亿美元。详情请访问公司网站www.st.com。 

关于高清晰度个人音频(High Definition Personal Audio,HD-PA): 
随着新一代娱乐产品、通信产品和游戏机的性能和功能的更新换代,越来越多的消费者开始接受新一代产品。在市场增长期,终端产品的音频特别是个人音频或耳机音频相对来说很难受到质疑, 而消费者对更高的移动音频体验的渴望为设备厂商带来了通过智能技术创新展示在音响系统工程和电声领域领先优势的机会。

高清晰度个人音频(High Definition Personal Audio™,HD-PA)标准的开发目标是, 通过应用创新的音频系统技术结合尖端的处理器和传感器芯片(包括MEMS)进一步提升个人音频设备的性能和功能。符合HD-PA®标准的设备具有非常出色的表现,能够达到人们期望的性能水准,还为用户提供优异的音质、舒适性、便利性和抗噪性。

联系方式:
Mark Donaldson,
Soundchip有限公司CEO

电话:+41.78.612.44.79
mark.donaldson@soundchip.ch

所有商标均归其各自所有者所有。

Feedback Form
Customer Feedback