ST Life.augmented

新闻稿

意法半导体(ST)的NFC解决方案助力威胜集团研发移动支付电表

拥有业内先进的安全移动支付技术,将被重庆电网采用

中国 /

横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)和中国领先的能源计量设备、系统和服务供应商威胜集团联合宣布,威胜的近距离通信(Near Field Communication,NFC)后付费电能表即将部署在中国重庆市电网内。威胜的新电能表采用意法半导体的近距离通信(NFC)技术,让用户足不出户即可使用手机完成电费支付,并保证高强度的数据安全。

意法半导体的NFC系统级封装(system-in-package)解决方案采用全球NFC手机广泛采用的13.56MHZ国际标准射频接口。在安装了威胜的后付费NFC电表后,用户可使用NFC手机通过非接触式射频接口读取智能电表内的用电数据,然后将这些加密数据通过2G/3G移动通信网络发送到银行后台结算中心完成电费交易。

该系统级封装解决方案整合了一枚NFC非接触式射频接口芯片(ST21NFCA)和一枚嵌入式安全单元(ST33F1M)。ST33F1M安全单元内置了Gemalto公司开发的安全操作系统,该操作系统基于Global Platform GP2.2/Java3.0.1平台,是目前市场上最先进的NFC安全支付平台之一。Java OS 和Java applets为支付应用运行和储存电能表数据提供了安全的环境。因为安全性很高,该解决方案还适用于预付费合同用户。除了该系统级封装解决方案外,威胜电表还采用了意法半导体的STM32微控制器和EEPROM存储器芯片。

完整的NFC移动支付解决方案由NFC控制器和安全单元组成,意法半导体是业内最早的同时提供NFC控制器芯片和高性能SWP1数据接口安全单元的半导体厂商之一。通过与各个手机制造商、移动运营商和智能卡厂商合作,意法半导体能够提供具有市场竞争力的完整的NFC解决方案和产品组合。

意法半导体大中华区与南亚区MMS市场和应用总监Arnaud Julienne表示:“我们的NFC解决方案拥有高性能的安全单元,保证用户可以使用NFC智能手机安全放心地进行电费缴费。在NFC智能手机上安装相应的电费缴费软件后,用户足不出户便可实现在家轻松支付电费。”

威胜集团首席技术官冯喜军表示:“意法半导体的创新的NFC解决方案具有很高的应用灵活性,适用于智能电表、NFC移动支付、物联网等多种应用中,让设备厂商能够顺应移动支付的潮流,提供具有NFC功能的产品。”

威胜集团于2012年1月推出NFC电能表样品,计划于2012年6月开始量产。  

威胜集团标识关于威胜集团
威胜集团是中国领先的能源计量设备、系统和服务供应商,于2005年12月在香港主板上市。截至2011年底,威胜集团员工总数约为 3000人,净销售收入超过25亿元人民币。2008年8月,中国最大的电能表制造基地及最先进的研发中心——威胜科技园投入运行。截至2009年底,威胜三相电表年产能达到300万台,单相电表年产能更是达到1000万台,数据采集终端年产能达到100万台。

点击此处查看高分辨图片

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics;ST)是全球领先的半导体解决方案供应商,为传感及功率技术和多媒体融合应用领域提供创新的解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。
意法半导体2011年净收入97.3亿美元。详情请访问公司网站www.st.com

1 单线协议 - NFC控制器芯片与安全单元智能卡之间的标准通信接口。

Feedback Form
Customer Feedback