ST Life.augmented

新闻稿

STMicroelectronics Demonstrates DOCSIS® 3.0-based High-Speed Cable Modem SoC for Full-HD Multimedia and Internet-TV Services at IBC 2012

中国 /

横跨多重电子应用领域、全球领先的数字电视及机顶盒IC供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出符合DOCSIS® 3.0最新标准的有线调制解调器系统级芯片。新产品将于2012年10月31日 - 11月2日,在杭州举行的国际传输与覆盖研讨会(ICTC)展览会期间展出,欢迎参观意法半导体公司展台(白马湖国际会展中心B2-a展台)。

意法半导体的DOCSIS 3.0调制解调器能够将16个下行链路通道和4个上行链路通道分别整合成一个通道,使上下行数据传输速度分别达到108Mbps和800Mbps。这款产品的数据速率较目前市场上在售的调制解调器明显快很多,让多名使用者能够通过同一家庭网络同时体验高质量的全高清多媒体和互动网络服务。意法半导体的有线调制解调器研发经验是高数据速率的保障。
 
意法半导体DOCSIS 3.0有线调制解调器技术采用一颗ARM® Cortex™-A9双核处理器,针对路由器、交换机、电话、安全和媒体服务器等应用。

因为支持多媒体功能和付费电视及网络媒体服务加密算法,新产品将被意法半导体用于各种媒体设备芯片的内核,目标应用包括有线机顶盒、有/无视频输出的媒体网关以及有线调制解调器。
 
意法半导体数字融合部副总裁兼统一平台总经理Laurent Remont表示:“DOCSIS 3.0的功能和性能标准让有线网络运营商能够在未来提供创新服务,提升服务质量。我们的DOCSIS 3.0调制解调器技术优于目前市场上的同类技术,将助力客户开发先进产品,提供高质量的内容和新型服务,如家庭自动化、家庭安全和远程健康监护。”

DOCSIS 3.0技术
有线传输数据业务接口规范(DOCSIS)是全球有线电视服务提供商及相关设备供应商所采用的主要的有线调制解调器标准之一。DOCSIS技术包括全欧洲使用的EuroDOCSIS标准的广泛应用,让有线电视运营商能够提供视频、语音和数据通讯三网融合服务。
 
最新的DOCSIS 3.0标准支持互联网电视协议(IPTV),让有线电视运营商能够提供视频点播和视频流媒体服务,并支持下一代互联网协议(IPv6),拥有更高的服务质量。

DOCSIS 3.0还将频道整合技术引入有线调制解调器,这项灵活的技术可让高性能设备实现100Mbps以上数据速度。DOCSIS 3.0是为多名使用者同时提供互动多媒体服务和高速上网体验的关键技术。 

市场研究分析机构IMS预测,截至2015年DOCSIS 3.0客户端设备的出货量将达到4900万件。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics;ST)是全球领先的半导体解决方案供应商,为传感及功率技术和多媒体融合应用领域提供创新的解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。

意法半导体2011年净收入97.3亿美元。详情请访问公司网站www.st.com

Feedback Form
Customer Feedback