ST Life.augmented

新闻稿

意法半导体(ST)将在“2012日本嵌入式软硬件技术展”上展示其最新的嵌入式系统解决方案

横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)将于11月14-16日在太平洋横滨会展中心举办的“2012日本嵌入式软硬件技术展”上展示其最新的嵌入式系统解决方案。

中国 /

横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)将于11月14-16日在太平洋横滨会展中心举办的“2012日本嵌入式软硬件技术展”上展示其最新的嵌入式系统解决方案。

嵌入式系统被整合到日常使用的各种电子器件中,包括家用电器和医疗设备。这些智能器件可以创建智能家居网络,提高了生活效率,增加了功能。“2012日本嵌入式软硬件技术展”参观人员可以在意法半导体展台观看各种面向未来更智能的电子器件的嵌入式解决方案。

意法半导体展示的主要解决方案:

32位微控制器

  • 目前,具有通信功能、可与智能手机联网以便远程监测和操作的智能家用电器备受关注。意法半导体将会展示其基于ARM Cortex-M4的32位STM32 F4微控制器,它是控制智能家用电器内通信和大幅降低主处理器负载的最佳解决方案。STM32 F4提供了出色的计算性能和大存储容量,是首款基于Cortex-M的微控制器,带有2MB Flash板载存储器。
  • STM32 F4内置有加密引擎,可以安装在智能家居的核心部位,充当家庭网关/显示器。意法半导体将会展示STM32 F4的加密性能,并与其它微控制器进行对比。家庭网关搜集大量个人信息,因此要求对出站传输进行加密。STM32 F4具有板载加密引擎和SSL兼容性,数据处理速度高于需要独立加密软件的微控制器。此外,由于无需其他加密软件,所以STM32 F4简化了各种多功能器件的设计。
  • 智能电表可以监测家庭用电效率和用电量,对公用事业单位和消费者越来越重要。意法半导体将在“2012日本嵌入式软硬件技术展”上展示其智能电表,该电表基于带有浮点单元的ARM Cortex-M4 STM32 F3微控制器。该解决方案运行快速傅里叶变换算法,提供高精度用电测量数据,并且能够通过频域分析(其测量有源和无源电子负载)提高电源效率。
  • 在医疗应用领域,出现了新一波健身或游戏器件,能够采集实时生理信息以供各种医疗或游戏应用之用。意法半导体将演示如何通过STM32 F3及其内置式16位delta-sigma AD转换器测量来自于人体心脏的电子信号。该演示中,delta-sigma AD转换器将测量和显示2个安装在评估板上、与用户手指接触的电极中电势的变化。由于封装尺寸小,STM32 F3微控制器特别适于可穿戴式健身或游戏器件。

NFC:近距离通信

  • 可以通过增加利用NFC与智能手机通信的功能来加强冰箱、微波炉和洗碗机等家用电器。利用带有面向NFC的前端IC的读写器,意法半导体推出了面向各类器件的NFC开发套件。意法半导体还将展示NFC安全微控制器ST21NFCA,其支持安卓和Windows 8操作系统,面向快速增长的智能手机和平板电脑市场。莅临意法半导体展台即可观看采用ST21NFCA的Windows-8 PC和智能手机之间的通信。

TPM:可信平台模块

  • 随着基于智能手机和平板电脑的服务的数量及种类的增加,对更高级安全的需求也在不断增加,包括数据的防篡改保护。面向TPM的ST33 32位安全微控制器是业内首款符合TCG 1.21和EAL4+2要求的器件,能够在不影响性能的同时提供极高的安全性。利用ST33评估板展示了高TPM命令执行速度。

意法半导体还将展示健身设备和采用STM32器件的高尔夫挥杆分析套件、整合了高性能8位架构的超低功耗STM8 8位微控制器和支持标准I2C串行接口及与RFID读写器进行无线通信的双接口EEPROM。

意法半导体(E-09展台)将会在11月14-16日(星期三至星期五)于太平洋横滨会展中心举办的“2012日本嵌入式软硬件技术展”上展示其最新的嵌入式系统解决方案。

关于意法半导体

意法半导体(STMicroelectronics;ST)是全球领先的半导体解决方案供应商,为传感及功率技术和多媒体融合应用领域提供创新的解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。

意法半导体2011年净收入97.3亿美元。 详情请访问公司网站www.st.com

1TCG 1.2是国际工业标准集团 - 信任运算集团(TCG)- 制定的最新版安全标准。

2EAL4+是Common Criteria(国际标准ISO/IEC 15408)制定的一种安全评估等级。

 

Feedback Form
Customer Feedback