ST Life.augmented

新闻稿

意法半导体(ST)推出创新开发平台,让简易电器可拥有如智能手机般的图形用户界面

为STM32微控制器优化的Java环境预示基本电子产品将拥有更丰富的图形用户界面及更快的产品周期
中国 /
横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)宣布其创新软件及相关微控制器上市,新产品将让简易经济型高科技电子设备更加引人注目与简单易用。
STM32Java为设计人员提供一个高效的工具箱,为基于意法半导体高效STM32微控制器的厨房电器、办公设备、工业工具或医疗仪器等产品创建先进图形用户界面(GUI)。设计方法与移动行业所使用的类似,特别适用于创建如远程传感器等物联网(IoT)设备所用的机对机(M2M)通信小程序。

STM32Java产品线包括先进的高集成度STM32微控制器Java解决方案。STM32Java提供一个集成开发环境,包括Java编译器、若干个为STM32微控制器优化的Java平台、标准软件库及相关工具(无缝连接Java和C的工具)、功能精确的仿真器、入门工具以及为器件投产预定义STM32型号。

http://www.stm32java.com是意法半导体为嵌入式Java平台专门开通的设计支持网站,为工程师提供使用STM32Java开发应用所需的全部资源,包括可订购的软件和评估板、免费软件、演示视频、技术资料以及支持服务。

意法半导体与业界领先的Java平台开发商IS2T合作修改软件,使之完美配合STM32微控制器。在提供有软件版权费的特别版STM32微控制器(STM32J)的同时,意法半导体还可提供简化的业务模型,让客户能够以具有成本效益的方式迅速推出新产品。
意法半导体微控制器开发工具部经理Dominique Jugnon表示:“即便资源有限的小系统现在也可拥有像智能手机一样清晰、直观、时尚的用户界面。STM32Java是业界首款商用级开发平台,能够让开发人员真正实现这个目标。”

意法半导体继2012年五月推出革命性的STM3220G-JAVA入门工具后,STM32Java是一个完整的现成的开发环境,为客户提供开发嵌入式设备Java apps所需的全部工具,支持有软件版权费的微控制器。

STM32Java的使用费是每年每人2600美元。

关于嵌入式系统Java开发:
STM32Java让嵌入式开发人员能够运用Java面向对象编程(OOP)的优势,OOP较C语言等结构化编程语言更适用于图形用户界面(GUI)开发。面向对象的特性还可简化Java应用的支持和维护。

STM32Java还包括部件库等软件库以及具有分镜头脚本、字体设计和个人电脑仿真等功能的工具,让开发人员能够迅速设计和优化GUI的特性。仿真工具让开发人员能够在个人电脑上使用与目标硬件完全相同的Java代码快速评测GUI的特性。

使用STM32Java开发应用有诸多好处,如RAM占用率优化和实时异常检查,以及设计、开发和调试支持,可提高软件设计效率,缩短产品研发周期。此外,已完成编译的二进制Java代码的移植性优势还可让工程师在不同的开发项目中重新运用现有软件开发投资。


点击此处查看高分辨图片

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics;ST)是全球领先的半导体解决方案供应商,为客户提供传感器、功率器件、汽车产品和嵌入式处理器解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。

意法半导体2011年净收入97.3亿美元。详情请访问公司网站www.st.com
Feedback Form
Customer Feedback