ST Life.augmented

新闻稿

意法半导体宣布台湾2012年iNEMO校园设计竞赛冠亚季军

台湾省台北市 /

横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商及全球最大的MEMS(微机电系统)制造商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)1宣布来自国立虎尾科技大学的「一触即发」队荣获2012年iNEMO校园设计竞赛冠军。为培育台湾MEMS创新设计人才,意法半导体于今年5月25日至12月5日期间续办iNEMO校园设计竞赛,并邀请中华民国微系统暨纳米科技协会担任协办单位,希望藉此设计竞赛,让更多台湾学生与年轻工程师可通过意法半导体所提供荣获多项奖项2的iNEMO智能多传感器技术作为设计平台,设计创新应用程序,并在台湾各大学院中发掘和培养更多的MEMS创新设计与工程人才。

2012 iNEMO校园设计竞赛历经六个月的竞赛时间,共吸引近200位来自台湾20所大专院校的同学和年轻工程师参赛,提交82件参赛作品,较去年高出36%。竞赛评选标准包括功能性、实用性、执行性、创意性、报告完整度与作品成果展示。意法半导体已于12月5日下午在台北举行的「意法半导体MEMS传感器技术论坛」公布获胜队伍及进行颁奖仪式。 

iNEMO校园设计竞赛台湾地区获奖名单今年iNEMO校园设计竞赛的冠军队伍为来自国立虎尾科技大学的「一触即发」队,他们在鼓棒上安装加速度计、陀螺仪来模拟爵士鼓的打击动作,并将加速度计搭载于模拟吉他以模仿吉他弹奏状况, 通过蓝牙或Wi-Fi连上Android装置的应用程序,用户可随时随地进行互动与享受娱乐。冠军队伍作品完整度高,除了运用传感器模拟乐器的创意外,并结合Android应用程序, 冠军队伍得获颁新台币八万元奖金。

亚军得主则是来自国立台湾科技大学的「HumanEvolution_YC」队,他们使用iNEMO平台的加速器、陀螺仪,加入LED灯与Arduino控制器,提高对交通警察在夜间执行勤务的安全保护。作品设计加强了反光背心的功能性。反光背心上的LED显示模式会随着用户的不同手势而变化,以最适当的方式来吸引驾驶人的注意, 亚军队伍得获颁新台币五万元奖金。

季军队伍为同样来自于国立台湾科技大学的「降龙18指」队。他们通过手势识别装置来记录和分析运动状况,将运动传感器与智能手机连接,并通过装置辨识出不同的动作制作轨迹记录,让用户可随时监测自己的运动状况, 季军队伍得获颁新台币三万元奖金。

意法半导体大中华区和南亚区模拟、MEMS和传感器部副总裁Patrick Boulaud表示:“意法半导体致力促进各地MEMS产业与整体电子产业的发展与人才培育, 我们非常乐见今年设计竞赛中的优异表现,参展学生在竞赛中成功结合创意和意法半导体领先业界的MEMS技术,发展出新一代有助丰富人们生活与用户体验的应用程序。意法半导体向来致力于以创新能力推动MEMS产业的成长,并在全球各大专院校的学生和年轻工程师当中发掘和培育人才, 而我们的iNEMO校园设计竞赛创举便是最佳例证。”

除前三名之外,评审也另选出七名佳作,获选佳作组别将可获得新台币五千元奖金。

意法半导体的iNEMO是一个由32位STM32微控制器所控制的应用评估开发工具,它结合了包括三轴线性加速器、三轴角速器,与三轴磁力运动传感器,并通过压力和温度传感器,提供高达十种不同自由变化程度的工具模式。iNEMO更将多种传感器、软件,与无线上网功能整合在单一平台上,以提高各类应用程序的功能与表现,包括游戏、人机接口、机器人、便携式导航装置与病患监控。

详情请访问www.st-inemo.com.tw

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics;ST)是全球领先的半导体解决方案供应商,为传感及功率技术和多媒体融合应用领域提供创新的解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。

意法半导体2011年净收入97.3亿美元。详情请访问公司网站www.st.com

1 IHS iSuppli: MEMS Competitive Analysis 2012
2 iNEMO荣获华尔街杂志的科技创新奖和计算机世界的荣誉奖

Feedback Form
Customer Feedback