ST Life.augmented

新闻稿

意法半导体(ST)与阿姆斯特丹大学理工学院合作追踪鸟类飞行记录

微机电系统(MEMS)技术可追踪鸟类迁徙和行为特性
中国 /
横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商及全球最大的微机电系统(MEMS)制造商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)1与阿姆斯特丹(UvA)大学理工学院携手宣布,该大学研发的先进鸟类追踪系统采用了意法半导体的先进MEMS传感技术。
鸟类追踪系统是先进且精密的数据记录器,重量相当于一枚0.20欧元或0.25美元的硬币,尺寸较一把汽车钥匙还要小,粘贴在鸟类的背上不会影响飞行, 每隔三秒钟记录一次被监测鸟类的GPS位置,有助于生物学家在鸟类行为研究领域取得有价值的资讯和发现。

除全球定位系统确定的鸟类位置数据外,追踪系统还可从意法半导体的数字陀螺仪LSM303DLM收集加速度数据和方向数据,因为陀螺仪在一个微型封装内集成了高性能运动传感器和磁力传感器。MEMS芯片负责监测鸟类的航向、横向和纵向,确定鸟类在侧风飞翔时的飞行角度。

追踪系统还内置了温度传感器,用于测量空气温度和系统内部温度。系统电源是一枚锂电池,由一颗高能效三结太阳能电池充电。系统无线数据通信由ZigBee收发器完成。

目前鸟类行为研究所和生物学家共同分享追踪系统送回的数据,以验证用于预测鸟类行为和迁徙特性的电脑模型(www.UvA-BiTS.nl)。

意法半导体执行副总裁兼模拟、MEMS和传感器产品部总经理Benedetto Vigna表示:“各种应用领域均开始接受MEMS,意法半导体拥有所需的全部技术,是真正的一站式供应商。轻量、低功耗、高精度让MEMS成为创新项目的理想选择,如研究鸟类迁徙和行为的UvA鸟类追踪系统。”

阿姆斯特丹大学 动物学教授Willem Bouten Ir.博士表示: “动物能够让人类学到很多东西,特别是随着地球气候变化,我们可以进行很多项目以研究动物迁徙特性和行为变化。意法半导体是我们有力的技术合作伙伴,为我们解决充满挑战的问题提供适合且可定制的解决方案,协助我们研究全球变暖现象和土地使用变化。”

点击此处查看高分辨图片

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics;ST)是全球领先的半导体解决方案供应商,为客户提供传感器、功率器件、汽车产品和嵌入式处理器解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。

意法半导体2012年净收入84.9 亿美元。详情请访问公司网站www.st.com

关于阿姆斯特丹大学(University of Amsterdam)
鸟类追踪系统是阿姆斯特丹大学理工学院生物多样化和生态系统动力学研究所(IBED)和技术中心(TC)的合作研发成果。为推进创新研究活动,技术中心为理工学院的学术研究小组提供有关机械设计、电子系统和软件的技术支持。理工学院是知名的学术研究和教育中心,拥有各类实力雄厚的科研小组。

关于MEMS
MEMS(微机电系统)是一种利用硅材料的机械性质与电性质的技术。在常规芯片内,电子是在静态的硅体内移动的。不过,硅还有几个重要的机械特性,如硬度高于钢,而且有弹性。制造晶体管所使用的技术经过调整后,还可制造能够活动的微型硅结构,如悬梁、弹簧和齿轮,因此可制造高度微型化的传感器和激励器。 

1  IHS iSuppli: MEMS Competitive Analysis 2012
Feedback Form
Customer Feedback