ST Life.augmented

新闻稿

意法半导体(ST)通过CMP提供130纳米H9A模拟CMOS制程

半导体技术领导者意法半导体与CMP携手帮助大学、研究实验室和企业试制下一代系统级芯片
中国 /
意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)与CMP (Circuits Multi Projets®)携手宣布即日起通过CMP向大学、研究实验室和设计企业提供意法半导体的H9A CMOS制程(130纳米光刻技术节点),该样片试制服务可提供大量模拟器件和数字器件。晶片扩散工序在意法半导体法国Aix-en-ProvenceRousset工厂完成。意法半导体正在以代工服务的形式向第三方提供这项制程,可用于制造现有的模拟器件平台或在超越摩尔应用领域取得的新的研发设计,如能量收集、自主智能系统以及家庭自动化集成系统。
CMP的服务目录增加意法半导体的H9A(及其衍生技术H9A_EH)制程基于双方合作取得的成功,此前,意法半导体和CMP通过意法半导体的Crolles工厂为大学和设计企业提供新一代和上一代CMOS制程,包括28纳米CMOS、45纳米(2008年推出)、65纳米(2006年推出)、90纳米(2004年推出)和130纳米(2003年推出)。CMP的客户还可使用意法半导体的28纳米FD-SOI、65纳米SOI和130纳米SOI(绝缘层上硅)以及130纳米SiGe制程。200余所大学和企业收到了意法半导体65纳米体效应和SOI CMOS制程的设计规则和设计工具。自CMP于2011年开始提供意法半导体28纳米CMOS体效应制程至今,100余所大学和微电子企业收到设计规则和设计工具,超过30片集成电路(IC)上线流片。从CMP推出28纳米FD-SOI后,30余所大学和微电子企业收到设计规则和设计工具。

CMP总监Bernard Courtois表示:“设计人员很希望使用这些制程设计IC,约300个项目采用了90纳米(2009年淘汰)设计,采用65纳米体效应的项目已超过350个。此外,已有60余个项目采用65纳米SOI设计,欧美/加拿大及亚洲的很多著名大学已接受CMP和意法半导体的合作服务。”

CMP多项目晶片代工服务让机构组织能够获得少量的通常是几十个至几千个先进IC芯片。现在,H9A设计规则和设计工具可供大学和微电子企业使用,首批申请正在批复中。首次流片预计于2013年9月,届时将为首批委托客户制造样片。

意法半导体将在下一代设计工具(DK)中提出ULP/ULQC器件(超低功耗、超低静态电流)解决方案,因为这是收集低能源和延长使用寿命的自主智能系统的一项技术要求。作为全球最先进的200mm晶圆厂之一,意法半导体Rousset工厂是卓越的低功耗与慢占空比技术服务中心,吸引学术科研界委托创新设计试制和研究合作,近期还将提供更多的特色服务。新一代技术将兼容现有的设计工具和制程,以保持代工服务的稳定,让有兴趣的大学和设计企业得以实施中长期产品规划。

H9A CMOS制程代工服务价格为2200欧元/mm²。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics;ST)是全球领先的半导体解决方案供应商,为客户提供传感器、功率器件、汽车产品和嵌入式处理器解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。
意法半导体2012年净收入84.9亿美元。详情请访问公司网站 www.st.com

CMP标识关于CMP
CMP是为集成电路(IC)和微机电系统(MEMS)设计公司提供芯片设计/开发和小批量制造服务的中介机构, 承接大专院校、研究实验室和企业委托的电路制造服务。先进制程包括CMOS、BiCMOS、SiGe BiCMOS、最低20纳米的高压FD-SOI 、pHEMT E/D GaAs以及MEMS等。CMP向企业和大学院校提供各种CAD软件工具和设计支持服务。自1981年至今,CMP已为70个国家的1000多家机构提供服务,为6000余个项目流片700次以及在60种不同技术之间建立界面。详情请访问: http://cmp.imag.fr
 

媒体联系人:
CMP
Bernard Courtois

+33 4 76 57 46 15
Bernard.Courtois@imag.fr
Feedback Form
Customer Feedback