ST Life.augmented

新闻稿

意法半导体(ST)卫星跟踪芯片在欧洲导航系统发展规划中发挥重要作用

意法半导体和欧洲航天局完成首次伽利略导航卫星定位测试
中国 /
横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)宣布,Teseo II单片卫星跟踪IC使用欧洲自主卫星导航系统伽利略(Galileo)卫星进行首次地面定位测试取得成功。此次测试是意法半导体与欧洲航天局(ESA)联合进行的测试。
欧洲航天局荷兰技术中心和意法半导体意大利那不勒斯GNSS(全球导航卫星系统)软件开发实验室于今年3月通过四颗在轨伽利略卫星进行了首次经纬度和高度定位测试。

意法半导体和欧洲航天局使用无遮挡的屋顶天线(静态)和正常环境的移动测试单元(动态)完成了这次历史性的动静态测试, Teseo II接收器只使用四颗伽利略IOV(在轨验证)卫星就可跟踪并在移动单元的整个通道上产生3D定位。
意法半导体和欧洲航天局计划继续进行联合测试,首先进行伽利略与GPS和/或Glonass卫星的多星定位测试,之后当更多的伽利略卫星升空时,在恶劣环境进行只有伽利略卫星参与的定位测试。
意法半导体和欧洲航天局已启动一个合作项目,运用欧洲航天局的信号知识理论和监测能力,结合意法半导体20年的卫星导航信号处理芯片的研制经验,使用伽利略信号评测低成本消费电子和汽车全球导航卫星系统接收器的性能。
 
低成本接收器的带宽较窄,天线性能较差,然而现实中低成本消费类接收器的工作环境较专业测试接收器更加恶劣。消费类接收器必须在大楼林立的城市区工作,存在很多反射信号,信号强度明显减弱,失真现象十分严重,意法半导体的Teseo II具有多星接收功能及出色的灵敏度,适用于各种不同的消费类导航应用。
 

意法半导体信息娱乐事业部总监Antonio Radaelli表示:“此次测试成功是我们与欧洲航天局合作项目取得的历史性的重大成功,代表意法半导体的卫星导航平台完美支持伽利略卫星,并进一步巩固了意法半导体作为高性能全球导航卫星系统接收器芯片供应商的领先地位,我们的导航芯片适用于e-Call紧急道路救援、路桥收费站、远程信息处理和导航。此外,Teseo II芯片极其出色的多星接收功能让消费者能够提前体验目前正在建设中的伽利略卫星导航系统。”

编者注:
意法半导体于2011年1月推出的全球首款支持多个卫星导航系统的单片定位芯片Teseo II是一个单片独立式卫星接收器,能够接收所有的卫星导航系统信号,包括GPS、欧洲伽利略系统、俄罗斯GLONASS和日本QZSS, 这让接收器能够始终接收多个卫星发射的信号,具有首次定位时间短和持续跟踪更精确的优点,在驾车通过高楼林立的城区等恶劣使用条件下,这些优点更加明显。


关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics;ST)是全球领先的半导体解决方案供应商,为客户提供传感器、功率器件、汽车产品和嵌入式处理器解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。
意法半导体2012年净收入84.9亿美元。详情请访问公司网站www.st.com
Feedback Form
Customer Feedback