ST Life.augmented

新闻稿

意法半导体(ST)将在“2013日本医疗器械设计和技术展览会(MEDTEC Japan 2012)”上展示最新的创新型医疗应用解决方案

2013年4月24(星期三)-25(星期四)日:日本东京国际展览中心(意法半导体:3314展台)
中国 /

横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)将在“2013日本医疗器械设计和技术展览会(MEDTEC Japan 2012)”上展示其最新的医疗应用解决方案。由于人口老龄化、医疗成本飙升、健康意识增强和预防感染传播等原因,医疗保健领域增长迅速。莅临意法半导体展台,观看用于个人健康状况检查和病情诊断的各种解决方案。

 

演示包括:

车身网关
远程监控有助于及时、准确地了解老年人的健康状况和心血管疾病患者的病情。意法半导体的“车身网关”远程监控解决方案基于可穿戴器件,集成了多种元件,例如微控制器、加速度传感器、模拟前端IC、通信IC和电源IC。器件与网络相连,能够远程监控佩戴者的生物特征信息,包括心跳、脉搏和呼吸频率异常与衰减,让该解决方案成为老人院和医院病房的理想之选。意法半导体将在MEDTEC上展示如何利用可穿戴器件收集生物特征信息并将它们显示在平板电脑上。

片上实验室
Veredus实验室是意法半导体拥有多数股权的子公司,将介绍分散实验室专用的多路复用分子诊断解决方案。片上实验室是一种集成了聚合酶链反应和基因芯片、基于微芯片的一次性装置,能够在单个测试中同时检测多种病原体和基因突变。这让它特别适于检测主要的流感病毒、耐药肺结核和其它需要多个复杂测试方可识别出来的病菌。Veredus高精度分子测试能够在极短的时间内检测病原体,并且由于其便携性和易用性,可以用于各种地方,有助于预防各种致病病原传播。

面向超声成像的脉冲发生器
在需要快速诊断的背景下,医疗组织越来越需要超高频器件实现小型化,以适应无法使用大型设备和医疗机构以外(例如家访和运动设施)的状况。意法半导体将展示其面向超声成像应用的高性能脉冲发生器STHV748。意法半导体的脉冲发生器配有嵌入式外设电路(例如T/R开关(发射/接收开关))和噪声阻断二极管,最高输出为±90V,最高工作频率为20MHz,具有高精度脉冲信号传输控制功能,有助于准确实现个人内部信息可视化。

意法半导体将在MEDTEC上展示的解决方案还包括面向个人医疗设备的双接口EEPROM开发套件、面向医疗设备的ASIC和面向分子诊断的实时PCR解决方案。

意法半导体(3314展台)将在2013年4月24(星期三)-25日(星期四)于日本东京国际展览中心举办的“2013日本医疗器械设计和技术展览会(MEDTEC Japan 2012)”上展示其最新的医疗应用解决方案。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics;ST)是全球领先的半导体解决方案供应商,为客户提供传感器、功率器件、汽车产品和嵌入式处理器解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。

意法半导体2012年净收入84.9亿美元。详情请访问公司网站www.st.com