ST Life.augmented

新闻稿

大学生利用iNEMO® MEMS传感器实现创新应用

学生利用意法半导体的MEMS传感器技术在新应用领域内实现了“智能”功能
中国 /

横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商、消费电子和便携应用MEMS传感器领导供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)1公布“2013年新加坡iNEMO® 校园设计竞赛”获奖名单。获奖队伍利用意法半导体iNEMO MEMS传感器融合模块成功构思、开发和创建了全新应用的可演示原型。

 

意法半导体运动MEMS产品部总经理Fabio Pasolini表示:“学生们迅速掌握技术,进而在健身、娱乐、医疗、导航和工业等领域进行创意应用和开发的能力给我们留下了深刻的印象。这些成果充分反映了意法半导体对MEMS技术抱持的愿景,将MEMS技术应用到我们较为熟悉的智能手机、消费电子和汽车安全以外的新应用及市场中。”

新加坡国立大学电气与计算机工程系副主任(本科教学计划和学生生活)Loh Ai Poh(副教授)表示:“能够使用经过市场验证的先进技术对于未来的工程师而言绝对是一种宝贵的经验。市面上采用传感器技术的产品越来越多。我们非常感谢意法半导体举办此次活动,看到学生们利用市场领先的技术开发出创新且实用的应用使我们倍受鼓舞。


南洋理工大学电机与电子工程学院代理院长Cheng Tee Hiang教授表示:“利用最新的传感器技术开发能够提高生活品质的独创应用这一挑战激励学生们充分发挥创意,同时还能够清楚地了解市场需求。而这正是他们必须面对的真实的行业环境。该活动是一种有力的教学工具。”

iNEMO校园设计竞赛的目的是鼓励学生跳出思维定式,为MEMS传感器创建全新应用。实质上,MEMS技术为现代电子提供了“智能”功能,让它能够“检测”环境的特定变化,并且做出相应的反应。

意法半导体看到MEMS技术将大量“智能”特性带入众多应用领域,包括医疗、健康、娱乐、导航、安全和工业应用。iNEMO校园设计竞赛鼓励学生创建面向这些领域的新应用,而原创性和实用性正是重要评选标准。

冠军队伍由来自新加坡国立大学的 Joel Ye Zhu’En先生和 Benjamin Pong Xiang Ming先生组成,开发了一种面向航空摄像的摄影机稳定器。对于摄像机而言,航空摄像过程中发生的摇摆让将调焦框固定到特定目标上变得不可能。利用iNEMO检测照相机经历的多向运动,该模块可以通过控制附着在照相机平台上的多个电机来抵消任何方向上的任何摇摆,进而让调焦框继续固定在特定目标上。Joel和Benjamin的想法可以应用到多个工业领域中,包括照相机平台饱受摇摆和运动之苦的空中和海洋监视或摄像。冠军队伍获得由意法半导体颁发的10,000新加坡元奖金。

亚军队伍由来自南洋理工大学的 Li Shiwei先生和 Wu Haozhou先生组成,他们开发了一种“智能”哑铃,它能够管理用户的整个训练方案,检测不正确的旋转角和提升速度并通知用户,从而改进运动技能。亚军队伍获得由意法半导体颁发的5,000新加坡元奖金。

季军队伍由来自新加坡国立大学的Pushpaleela Prabakar女士和Nallasamy Suriya女士组成,她们利用iNEMO技术将普通自行车改造成了“智能”自行车。该应用会测量骑行的距离并计算燃烧的卡路里,还具有安全功能,例如在盲道拐弯时自动按铃和提醒用户附近有车等。季军队伍获得由意法半导体颁发的3,000新加坡元奖金。


参赛者由从新加坡国立大学和南洋理工大学挑选出的工科毕业生组成,两人一组。共有12支队伍参赛,意法半导体向每支队伍均提供了iNEMO模块、技术支持和1,000新加坡元开发经费以购买第三方材料。提交给“iNEMO校园设计竞赛”的作品也是学生毕业设计的一部分。

意法半导体的iNEMO是一款独特的MEMS传感器评估开发工具,自由度(DOF)最高可达10个,该平台整合了3轴线性加速度计、3轴角速率传感器、3轴磁力运动传感器以及压力/高度传感器,所有的传感器均由STM32 32位微控制器控制。iNEMO平台更整合多种具有处理功能的传感器、专用软件以及无线连接,功能与性能大幅跃进且使应用更加广泛,包括游戏、人机界面、机器人、便携式导航装置及病患监护应用。

iNEMO是意法半导体的注册商标。


关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics;ST)是全球领先的半导体解决方案供应商,为客户提供传感器、功率器件、汽车产品和嵌入式处理器解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。

意法半导体2012年净收入84.9亿美元。详情请访问公司网站www.st.com

 1 IHS: MEMS H2 2012 Special Report
Feedback Form
Customer Feedback