ST Life.augmented

新闻稿

意法半导体(ST)2013年台湾iNEMO®校园设计竞赛正式起跑,欢迎台湾新一代的工程师踊跃参与

今年竞赛将以“感测新科技 启动创意新生活”为主题
中国 /

横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商、消费电子和便携应用MEMS传感器领导供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)1,宣布“2013年台湾iNEMO校园设计竞赛”正式起跑。由意法半导体主办的iNEMO校园设计竞赛即将迈入第三个年头,今年广邀台湾学子与青年工程师们参与,以意法半导体荣获多个奖项2的iNEMO智能多传感器技术为设计平台,设计出各种创新型应用作品。今年的主题为“感测新科技 启动创意新生活”,希望参赛者灵活运用MEMS所支持的各项感测技术,打造科技、生活、环境三者间的创新互动模式,使人类生活更加便利。

 

意法半导体的iNEMO是一款独特的MEMS传感器评估开发工具,自由度(DOF)最高可达10个,该平台整合了3轴线性加速度计、3轴角速率传感器、3轴磁力运动传感器以及压力/高度传感器,所有的传感器均由STM32 32位微控制器控制。iNEMO平台更整合多种具有处理功能的传感器、专用软件以及无线连接功能,功能与性能将可大幅跃进且应用更加广泛,包括游戏、人机界面、机器人、便携式导航装置及病患监护应用。

意法半导体大中华和南亚地区模拟、MEMS和传感器部门副总裁Patrick Boulaud表示:“我们很高兴地宣布台湾iNEMO校园设计竞赛即将迈入第三年。累积超过250名青年工程师参与iNEMO校园竞赛,代表我们已成功地激励下一代发挥创意,创造出有用且有价值的MEMS应用,以改善人们的日常生活。去年竞赛中,参赛者不仅将意法半导体提供的iNEMO平台应用于智能机器人,并藉此来改善交通信号、网球训练、音乐娱乐等生活中常见的设备,这证明台湾年轻一代具备敏锐的观察能力,有能力运用先进科技来解决问题。我们亦很乐见学生的优秀作品受到客户与合作伙伴的肯定。”

iNEMO校园设计竞赛将于2013年11月21日结束,总奖金超过255,000元新台币3,用以奖励前十个最符合iNEMO校园设计竞赛理念的参赛队伍,评审将依据作品的功能性、实用性、执行性、创意、口头报告/内容解说以及现场成果展示进行评分, 并于2013年12月5日在台北举行的意法半导体年度传感器技术论坛上公布比赛结果。  

了解活动详情及参赛方式,请登录活动官方网站www.st-inemo.com.tw或加入意法半导体2013 iNEMO校园设计竞赛粉丝团(www.facebook.com/STM.iNEMO)。

iNEMO是意法半导体的注册商标。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics;ST)是全球领先的半导体解决方案供应商,为客户提供传感器、功率器件、汽车产品和嵌入式处理器解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。

意法半导体2012年净收入84.9亿美元。详情请访问公司网站www.st.com

1 IHS: MEMS H2 2012 Special Report
2 iNEMO荣获华尔街杂志的科技创新奖和计算机世界的荣誉奖
3  冠军奖金为10万台币,亚军为7万元,季军为5万元,第四到第十名则各得五千元奖金。

Feedback Form
Customer Feedback