ST Life.augmented

新闻稿

意法半导体助力南非的顶级付费电视提供商MultiChoice,新型机顶盒为其开拓了高清业务领域

先进的STiH237片上系统集成于新型入门级高清机顶盒中,提供了卓绝的性能、丰富的功能整合,以及面向未来的灵活性
中国 /
横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商、机顶盒与家庭网关片上系统(SoC)集成电路的顶级提供商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)宣布,其STiH237片上系统(SoC)将助力南非领先的付费电视运营商MultiChoice当前开发的最新一代的高清(HD)、非PVR机顶盒。

STiH237为ST经市场验证的STiH207系列的一部分,支持DVB-S2解调器、可与低成本DDR3存储器接口的高性能ST40处理内核、H264/MPEG2/VC-1/AVS视频解码器,以及包括HDMI1.4、USB2.0及以太网的连接等功能。对于构建价格有竞争力、外形小巧的卫星机顶盒,它是理想选择,在顶级处理能力及高质量音频/视频方面都提供了最佳的性能,让运营商能够迅速经济地推出新业务。

MultiChoice广播技术公司CEO Gerdus van Eeden表示:“很明显,STiH237 SoC是我们最新一代机顶盒的正确选择。ST提供的芯片具有合适的功耗、多功能性及满足我们市场需要的特性。它不仅价格合理,而且帮助我们的DTH机顶盒完成了从SD MPEG 2到HD MPEG 4的重大转变。”

“这是与ST合作完成的重大设计成果。意法半导体副总裁兼南欧、东欧及新兴市场业务部总经理Alessandro Messi表示:“MultiChoice是南非领先的付费电视业务提供商,是在美国以外首批开展此项业务的运营商之一,” “在全球范围,越来越多的客户信赖我们的STiH207系列,这证明了我们的设备有能力在各个成熟及新兴市场满足运营商的需要。”

MultiChoice正在其新型机顶盒中使用先进的条件接收(CA)安全方案及中间件,这得益于STiH237广泛的生态系统能够支持众多的第三方安全及软件技术。这使得客户能够选择他们偏好的内容保护、核心机顶盒功能、以及用户界面视觉效果。此外,STiH207范围内的所有设备,尤其是STiH207、STiH237、STiH239、STiH273和STiH223都在引脚及软件上兼容,这使得市场投放时间更快,硬件成本更低。另外,它与STi7111等解码器集成电路兼容,这使得开发者能够从原有设备的设计平滑升级。

关于MultiChoice
三十年之前,M-Net创办了南非的第一个付费电视台(当时,它是美国以外的唯一一个卫星广播直播电视)。M-Net的客户管理部门独立出来成立了母公司 – MultiChoice – 现在这家公司的子业务包括DStv、MWEB及SuperSport。
MultiChoice在南非市场的影响扩展了其核心业务的范围。通过社会投资,该公司积极参与基本转型,通过技术的力量,让个人和团体实现自我价值。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics;ST)是全球领先的半导体解决方案供应商,为客户提供传感器、功率器件、汽车产品和嵌入式处理器解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。

意法半导体2012年净收入84.9亿美元。详情请访问公司网站www.st.com

Feedback Form
Customer Feedback