ST Life.augmented

新闻稿

STMicroelectronics et Quantenna signent un accord de licence stratégique

STMicroelectronics intégrera la technologie sans fil 802.11ac primée de Quantenna dans différentes plates-formes de système-sur-puce
Fremont (Californie) et Genève (Suisse) /

STMicroelectronics (NYSE: STM), un leader mondial dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, et Quantenna Communications, Inc., spécialiste des réseaux de très haute fiabilité permettant d’accéder aux applications de divertissements dans toute la maison via une liaison sans fil, annoncent ce jour la signature d’un accord de licence mondiale non exclusif, aux termes duquel ST pourra intégrer la propriété intellectuelle de Quantenna dans sa large gamme de systèmes sur puces, tandis que Quantenna pourra accéder au vaste portefeuille de produits de divertissements, de connectivité réseau et de sécurité développés par ST.

 

« Le Wi-Fi commence à s’imposer comme une technologie de connectivité indispensable dans une large gamme de produits dont ST est un fournisseur de semiconducteurs majeur », a déclaré Gianluca Bertino, vice-président exécutif et directeur du Groupe Digital Convergence de STMicroelectronics. « En intégrant dans nos produits la technologie 802.11ac haute performance proposée par Quantenna, notamment les configurations MIMO 4x4 (4 entrées x 4 sorties), 3x3 et 2x2, nous entendons conforter notre position de leader dans plusieurs segments de marché. »

 

« Nous sommes fiers de collaborer avec un fabricant de semiconducteurs aussi prestigieux que ST, » a déclaré Sam Heidari, CEO de Quantenna. « Cet accord de licence ouvre un nouvelle page dans la stratégie de Quantenna et nous permet de nous positionner sur de nouveaux marchés, ainsi que d’accéder à l’exceptionnelle diversité de ST sur le plan géographique et de la clientèle. »

 

Les deux sociétés ont entamé les opérations d’intégration de leurs technologies ; les premiers produits de ST intégrant la technologie Wi-Fi de Quantenna devraient être commercialisés l’année prochaine.

 

À propos de STMicroelectronics
ST est un leader mondial sur le marché des semiconducteurs, dont les clients couvrent toute la gamme des technologies Sense & Power, les produits pour l’automobile et les solutions de traitement embarquées. De la gestion de la consommation aux économies d’énergie, de la confidentialité à la sécurité des données, de la santé et du bien-être aux appareils grand public intelligents, ST est présent partout où la technologie microélectronique apporte une contribution positive et novatrice à la vie quotidienne. ST est au cœur des applications professionnelles et de divertissements à la maison, au bureau et en voiture. Par l’utilisation croissante de la technologie qui permet de mieux profiter de la vie, ST est synonyme de « life.augmented ».

En 2012, ST a réalisé un chiffre d’affaires net de 8,49 milliards de dollars. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site :  www.st.com.

 

Quantenna logo

À propos de Quantenna Communications, Inc.
Fabricant de semiconducteurs sans usine (« fabless »), Quantenna Communications, Inc. développe des jeux de circuits MIMO conformes aux standards 802.11n et 802.11ac qui fournissent les meilleurs niveaux de performances, de rapidité et de fiabilité aux réseaux et appareils sans fil. Quantenna, dont le siège se situe à Fremont en Californie, a composé une équipe de gestion et d'ingénierie pouvant se prévaloir d'une longue expérience au sein de start-ups florissantes. L'entreprise est soutenue par les sociétés de capital-risque qui comptent parmi les plus estimées, telles que Sequoia Capital, Venrock, Sigma Partners, Southern Cross Venture Partners, DAG Ventures, Rusnano, Swisscom Ventures, Grazia Equity et Telefónica Digital. Quantenna a récemment intégré le classement des 50 meilleures start-ups publiée par le Wall Street journal pour l’année 2012. Pour tout complément d’information : www.quantenna.com.

Contacts presse :
Quantenna
Jeremy Hyatt

Tel: 510-743-2275
Mail: jhyatt@quantenna.com 

Quantenna™, le logo et Full-11n™ sont des marques de Quantenna Communications et de ses filiales aux États-Unis et certains autres pays. Wi-Fi® est une marque de la Wi-Fi Alliance. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Feedback Form
Customer Feedback