ST Life.augmented

新闻稿

La STMicroelectronics mostra il cammino verso una casa finalmente connessa

Il più potente system-on-chip al mondo per la casa connessa insieme al software smart media server di PacketVideo rendono possibile la multimedialità più avanzata in ambiente domestico

Ginevra /

La STMicroelectronics, leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell’elettronica e leader nelle tecnologie per la convergenza multimediale, presenta all'IBC 2012 un importante balzo in avanti per la multimedialità in ambiente domestico. La demo della ST mette insieme due elementi: il potente System-on-Chip STiH416 (“Orly”) della ST per le connessioni domestiche e il software Twonky Server di PacketVideo, il software primo al mondo alla base dei principali sistemi multimediali al mondo utilizzati da milioni di dispositivi mobili e domestici. La soluzione presentata offre le più avanzate funzioni per la multimedialità in ambiente domestico e permette di utilizzare il contenuto proveniente da diversi sistemi, inviandolo in streaming ai differenti dispositivi presenti in casa a prescindere dal formato originale o dalla risoluzione dello schermo su cui verrà visualizzato.

La diversità delle tecnologie attualmente utilizzate nel mondo multimediale rende complesso l'obiettivo di condividere i contenuti provenienti da fonti utilizzando un’ altra applicazione di elettronica di consumo. Oggi, per esempio, la maggior parte dei dispositivi mobili non riesce ancora a visualizzare contenuti televisivi, mentre la maggior parte dei televisori non può riprodurre video provenienti da dispositivi mobili.
La soluzione della STMicroelectronics a questo problema si basa su due progressi tecnologici. Il primo è una soluzione hardware capace di eseguire la transcodifica multi-formato permettendo il dialogo tra molte differenti piattaforme multimediali, ognuna con propri standard e con risoluzioni. Il secondo è uno smart media server (server multimediale intelligente) conforme agli standard universalmente accettati DLNA (Digital Living Network Alliance)/UPNP (Universal Plug and Play) e capace di identificare e comunicare con ogni dispositivo presente nell'ambiente domestico.
 
Orly della ST è il più potente SoC attualmente disponibile per la casa connessa e offre le prestazioni di punta indispensabili per realizzare sistemi di intrattenimento domestico davvero straordinari. Grazie a caratteristiche molto avanzate di broadcast e a larga banda unite a una notevole capacità di calcolo on-chip, il dispositivo offre ai consumatori le più avanzate esperienze di intrattenimento digitale: contenuti Internet Over The Top (OTT) assieme a trasmissioni convenzionali, giochi 3D e TV, sistemi di videoconferenza all'interno di reti sociali, automazione domestica. Il dispositivo permette di implementare esperienze realmente multi-schermo, con la possibilità di una transcodifica in tempo reale per inviare contenuti in streaming agli smart gadget più diversi: dagli smartphone e tablet ai televisori con maxi schermo. Integra inoltre la sofisticata infrastruttura di sicurezza per la quale la ST è ampiamente conosciuta, e garantisce agli utenti finali una qualità dell'immagine elevata.

“L'obiettivo di rendere disponibile qualunque tipo di contenuto su qualunque apparato è un traguardo a cui il settore guarda da parecchi anni. Noi oggi dimostriamo un importante passo avanti verso la realizzazione di una casa finalmente connessa,” ha affermato Laurent Remont, Group Vice President e Direttore Generale della Divisione Unified Platform della ST. “L'aggiunta della tecnologia Twonky di PacketVideo a un dispositivo della potenza di Orly offre all'utente finale le più avanzate esperienze di intrattenimento utilizzando qualunque tipo di dispositivo. Ogni contenuto multimediale, e in particolare i programmi televisivi in diretta, possono dunque essere inviati in streaming garantendo all'utente la massima soddisfazione.”
 
“La nostra collaborazione con la ST ha dimostrato che i due elementi fondamentali necessari per la casa connessa - cioè un chip gateway domestico ad alte prestazioni con transcodifica integrata e una tecnologia media server robusta, versatile e conforme agli standard – non solo sono già disponibili, ma lavorano perfettamente insieme,” ha affermato Frank LaBarbera, Vice President, PacketVideo.
 
I giornalisti sono invitati a visitare lo stand della STMicroelectronics all'IBC 2012 (Amsterdam, 7-11 settembre), Hall 1/F40 per assistere alla demo della condivisione di contenuti TV su qualunque dispositivo mobile o terminale DLNA, per esempio su set-top box e Smart TV.

Selezionare per foto in alta risoluzione

Alcune informazioni sulla STMicroelectronics
La ST è leader globale nel mercato dei semiconduttori al servizio dei clienti attraverso tutto lo spettro delle tecnologie "Sense and Power" e delle applicazioni di convergenza multimediale. Dalla gestione e risparmio d'energia alla protezione e sicurezza dei dati, dalle applicazioni per la sanità e benessere della persona agli smart gadget, a casa, in automobile e in ufficio, al lavoro e nel tempo libero, la ST è presente dovunque la microelettronica possa apportare un contributo positivo e innovativo alla vita delle persone. Ed è proprio perché la ST lavora con passione per ottenere sempre maggiori benefici dalla tecnologia e così migliorare la vita ogni giorno che diciamo che ST sta per life.augmented.
Nel 2011 i ricavi netti della Società sono stati pari a 9,73 miliardi di dollari. Ulteriori informazioni sulla STMicroelectronics sul sito www.st.com

 

Feedback Form
Customer Feedback