ST Life.augmented

新闻稿

La ST e Thingsquare in squadra insieme per facilitare l’avvento dell’Internet of Things

Stoccolma e Ginevra /
Thingsquare, pioniere nella fornitura di software open-source per la cosiddetta Internet of Things (Internet delle cose), e STMicroelectronics, leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell’elettronica, hanno collaborato per rendere disponibile il software di connettività via Internet Thingsquare Mist per il ricetrasmettitore SPIRIT1 sulla piattaforma a microcontrollore STM32L


Thingsquare Mist è un sistema software che cambia le regole del gioco e permette di realizzare una reale connettività via Internet nelle applicazioni della Internet of Things. Utilizzato nei prodotti per la "connected home" (casa connessa), nei sistemi per l'illuminazione intelligente, nei progetti per la smart city, Thingsquare Mist si basa su componenti open-source ben noti, occupa poco spazio in memoria, richiede una potenza di calcolo limitata, è stato ampiamente sperimentato sul campo e può lavorare con diversi microcontrollori e un'ampia gamma di sistemi radio.

SPIRIT1 della ST è un ricetrasmettitore RF a bassissimo consumo, pensato per le applicazioni di nodi sensoriali RF wireless nella banda di frequenza inferiore a 1 GHz, come le infrastrutture AMI (Automatic Meter Infrastructure, per la telelettura dei contatori), i sistemi di allarme e sicurezza, l'automazione domestica e degli edifici, il controllo e monitoraggio industriale. SPIRIT1 utilizza un numero molto ridotto di componenti discreti esterni e incorpora al suo interno un motore ‘listen-before-talk’ (CSMA/CA) oltre a un coprocessore per la crittografia AES a 128 bit che permette il trasferimento sicuro dei dati.

Il ricetrasmettitore SPIRIT1 lavora in tandem con la serie di microcontrollori STM32 L1  della ST, basati su ARM® Cortex™-M3, che vanta un consumo di energia ultra-ridotto senza compromettere le prestazioni. Il microcontrollore aggiunge all'unità centrale un gran numero di periferiche integrate come USB, convertitore analogico-digitale e controllore di LCD, che lo rendono particolarmente adatto per applicazioni industriali, di elettronica di consumo,nel fitness o per la cura della salute.

“Thingsquare Mist permette ai clienti di aggiungere rapidamente ai propri prodotti funzioni di connettività via Internet,” ha detto Marcello San Biagio, Direttore della Business Unit High End Analog e RF della STMicroelectronics. “La tecnologia Thingsquare Mist ‘sleepy mesh’ (rete dormiente) è molto efficiente, favorisce una migliore affidabilità e un raggio d’azione maggiore alle reti di sensori wireless, senza sacrificare la durata della batteria.”

“SPIRIT1 unisce prestazioni eccezionali nella banda inferiore a 1 GHz e consumi di energia molto ridotti,” ha affermato Fredrik Österlind, CTO di Thingsquare. “Grazie alla distanza a cui può trasmettere, SPIRIT1 può essere impiegato in applicazioni sia all'interno degli ambienti sia all'esterno.”

Il supporto a SPIRIT1 è integrato nella prima release di Thingsquare Mist disponibile all'indirizzo http://www.thingsquare.com. Il ricetrasmettitore SPIRIT1 è disponibile presso ST, e può essere ordinato on-line all'indirizzo  www.st.com.
 

Thingsquare logoAlcune informazioni su Thingsquare
Thingsquare è il fornitore leader di software open-source per l’Internet of Things. Fondata nel 2012 con l'obiettivo di semplificare l’Internet of Things, Thingsquare fornisce software per prodotti che si connettono a Internet e destinati a essere utilizzati in un numero di applicazioni nei sistemi intelligenti di illuminazione, negli edifici intelligenti o nelle smart cities. Per maggiori informazioni: http://www.thingsquare.com/

Alcune informazioni sulla STMicroelectronics
La ST è leader globale nel mercato dei semiconduttori al servizio dei clienti attraverso tutto lo spettro delle tecnologie Sense & Power e Automotive e delle soluzioni per l’embedded processing. Dalla gestione e risparmio d'energia alla protezione e sicurezza dei dati, dalle applicazioni per la sanità e benessere della persona agli smart gadget, a casa, in automobile e in ufficio, al lavoro e nel tempo libero, la ST è presente dovunque la microelettronica possa apportare un contributo positivo e innovativo alla vita delle persone. Ed è proprio perché la ST lavora con passione per ottenere sempre maggiori benefici dalla tecnologia e utilizzarli per migliorare la nostra vita che diciamo che ST sta per life.augmented.

Nel 2012 i ricavi netti della Società sono stati pari a 8,49 miliardi di dollari. Per ulteriori informazioni sulla STMicroelectronics consultare il sito www.st.com

 

Per ulteriori informazioni, contattare:

Thingsquare
Roger Bergdahl
CEO

+46 8 400 259 60
roger@thingsquare.com
Feedback Form
Customer Feedback