储存到myST

车内高速网络

概述
文件
工具与软件
硬件评估工具
解决方案
主要产品
智能汽车已经成为我们日常联网生活的延伸:摄像头、传感器、控制器和娱乐系统,所有这些现在都成为驾驶体验的一部分。 目前的趋势是向更先进、更复杂的ADAS功能和更高水平的驾驶自动化发展,这就对车载通信网络造成了巨大的数据带宽需求。传统的通信协议难以满足ADAS所需的大量传感器和子系统的带宽需求。 阅读更多

用于车内连接的HDBaseT

HDBaseT Automotive技术是应对车内连接要求的解决方案。它是HDBaseT的衍生产品,HDBaseT是一种成熟、可靠的标准化技术,用于传输高清音频和视频、控制信号、以太网、USB,甚至是消费电子产品和专业视听设备的电源。这种高带宽、高性能、特性丰富的功能、以及现有基础设施的组合使HDBaseT解决方案成为车载网络的理想选择

意法半导体和Valens

意法半导体Valens密切合作,使HDBaseT Automotive技术嵌入下一代联网汽车。该高效技术通过低成本的基础设施传输6Gbps的高吞吐率信息娱乐、道路安全和汽车控制内容,延迟接近于零,优化了车内连接。Valens(HDBaseT的发明者和HDBaseT联盟的创始成员)带来了技术和专业知识,支持HDBaseT在车辆内的商业化部署;意法半导体拥有丰富的设计和制造经验,在如何符合严格的汽车质量和可靠性要求方面具有深厚学识,因此可以在此领域做出积极贡献。如需关于Valens的详细信息,请访问:www.valens.com