NFC + 区块链 = 更智能的供应链

    白皮书: 更智能的端到端供应链 
结合区块链技术和NFC/RFID技术

流程的国际化给企业管理带来了更多复杂性。考虑到外包策略和不同产品组合的整合需要,需要在全球范围内进行供应链管理。因此,建立更智能的端到端系统用来跟踪产品流动,以及使供应链上的各利益相关方之间共享准确的信息是很关键的。

将区块链技术与RFID/NFC解决方案结合是消除供应链复杂性的一种技术手段,通过 智能合约 使 流程更透明、更安全,自动化完成 管理操作。NFC技术确实可以提供与产品来源、证书和供应链全流程等相关数据的安全连接。为 所有利益相关方 (从供应商到合作伙伴,再到客户)提供了好处。

ST是最早进行NFC/RFID技术研发的厂商之一,并已开发出使用ST25TV Type 5 NFC标签IC的整体解决方案,用于解决当前物流管理领域的挑战。


此白皮书包含以下主题:

  • 现代供应链管理面临的全新挑战
  • 区块链技术作为一种带来很大变化的技术,解锁了传统数据库和当前架构新的发展潜力
  • 当区块链技术遇到NFC技术:数字配对
  • 带给利益相关方的关键好处
  • ST25 NFC / RFID 系列:面向高性能物联网解决方案的区块链技术生态系统

 
填写您的联系方式,以快速获取我们的白皮书:
 
请查看我们的隐私声明,该声明描述了我们如何处理您的个人资料信息以及如何维护您的个人数据保护权利