STACKFORCE GmbH is a German specialist in embedded connectivity solutions that offers services and solutions for efficient and modular, safe, and secure, wireless, and wired communication based on Embedded Systems.
With more than 20 years of experience and a highly professional and innovative team, cornerstones of the activities are software, system, and network solutions for various IOT use cases, supporting all common radio standards like Wireless M-Bus (EN13757-4, OMS, CIG, DSMR, ...), mioty®, LoRaWAN® and more.
STACKFORCE: Related Resources
製品・サービス:
• 組込み用ソフトウェア
• エンジニアリング・サービス
所在地:
Biengener Straße 3, 79427, Eschbach, Germany
お問合せ先:
Contact
Company primary contact phone:
+49 7634 69960 20
ウェブサイト:
www.stackforce.com/st
| パートナー製品 | Description | 関連製品 |
|---|---|---|
| OMS® v4.5.1 Stack for Gateway Devices | The OMS® v4.5.1 Protocol Stack for Gateway Devices is compliant to EN 13757-3/-4 (Wireless M-Bus) and OMS® Specification. | STM32WL series STM32WL3x |
| Dual Stack OMS® v4.5.1 + OMS® over LoRaWAN® for End Devices | This software is an implementation of the Wireless M-Bus (EN 13757-3/-4/-7) standard for meters, which is also compliant to OMS? and especially TR06. | STM32WL series STM32WL5x/Ex |
| LoRaWAN® Protocol Stack for End Devices | LoRaWAN® Protocol Stack for End Devices. This Stack is intended for industrial use in complex environments at maximum performance | STM32WL series |
| Dual Stack OMS® v4.5.1 + LoRaWAN® v1.0.4 for End Devices | This software is an implementation of the Wireless M-Bus (EN 13757-3/-4/-7) standard for meters, which is also compliant to OMS® Specification, and the LoRaWAN® Specification. | STM32WL series STM32L0 series STM32U5 series STM32WL5x/Ex |
| OMS® v4.5.1 Stack for End Devices | The OMS® v4.5.1 Protocol Stack for End Devices is compliant to EN 13757-3/-4 (Wireless M-Bus) and OMS® Specification | STM32WL series |
| Wired M-Bus / OMS® v4.5.1 Stack for Master Devices | This software is an implementation of the standards EN 13757-2/-3/-7, together with the OMS® specification 4.5.1, dedicated to specifying wired communication for M-Bus | STM32L0 series |
| mioty® Stack for End Devices | The mioty® Stack for End Devices is based on ETSI standard TS 103357. Comprehensive support and maintenance complete the product offering. | STM32WL series STM32L0 series STM32WL5x/Ex |
| パートナー製品 | Description | 関連製品 |
|---|---|---|
| STACKFORCE Firmware development and system integration | Development services covering FW development and system integration | STM32WL series STM32L0 series STM32U5 series STM32L4 series ST87M01 SPIRIT1 S2-LP |
免責条項
本ウェブサイトで定める利用規約、ST販売取引条件およびプライバシー・ポリシーに加えて、次の条件がすべてのSTMicroelectronicsのパートナー・プログラムに適用されます。
本ウェブサイトに掲載されている情報は、STMicroelectronicsのパートナーから提供されたデータおよび情報のみに基づいています。STMicroelectronicsは、これらのデータおよび情報を利用してコンテンツを制作し、ウェブサイトで公開しますが、当該コンテンツを強化および改善するためのツールとして生成AI(人工知能)技術を使用することがあります。コンテンツの制作においてSTMicroelectronicsが使用するツールまたは処理にかかわらず、情報の正確性、完全性、および信頼性に対する責任は、元の情報を提供したパートナーにあります。STMicroelectronicsは、パートナーの情報に由来する内容の誤り、不正確さ、または遺漏について、いかなる責任も否認致します。
本ウェブサイト上でSTMicroelectronicsが提供するすべての情報は、あらゆる欠陥を含んだ「現状有姿」のままで提供され、明示、黙示または法定のものかを問わずいかなる保証もありません。
STMicroelectronicsは、パートナーのプログラム、製品、またはサービスを事前の通知なしにいつでも変更または中止する権利を有します。STMicroelectronicsのものではない製品またはサービスに関する言及は専ら情報提供のためのもので、STMicroelectronicsによる推奨を意味するものではありません。
本ウェブサイトにおける「パートナー」という言葉または用語の使用は、STMicroelectronicsと他の企業との間にパートナーシップ関係、代理関係、法的関係もしくは信認関係が存在することを示すものではなく、当該企業が何らかの意味においてSTMicroelectronicsの関連会社であることを示すものでもなく、またこれらを示唆するものでもありません。STMicroelectronicsのプログラムに参加するパートナーは、その製品および / またはサービスならびに関連技術をSTMicroelectronicsの製品と共に購入または使用することについて個別のライセンスを提供致します。パートナーの製品またはサービスに関するライセンス条件、価格、サポート、その他の情報については、各パートナーに直接お問い合わせください。
パートナーの製品および / またはサービスに係る取引条件はパートナー毎に異なる場合があり、また当該パートナーから直接かつ個別にライセンスされます。STMicroelectronicsは、パートナーが提案または提供する製品またはサービスの適切性、品質、または性能についていかなる表明も保証も致しません。STMicroelectronicsは、パートナーが提供する製品またはサービスについて、明示、黙示または法定のものを問わず、あらゆる保証および条件(商品性、特定目的の適合性、権原、非侵害の保証および条件、または取引、使用もしくは取引慣行から生ずる保証および条件を含みますがこれらに限りません)をここに明確に否認致します。
STMicroelectronicsは、直接損害、間接損害、付随的損害、特別損害、懲罰的損害、結果損害またはその他のあらゆる損害について、たとえ当該損害の可能性について告知を受けていたとしても、いかなる場合も責任を負いません。これらの損害は原因の如何を問わないものであり、また契約、厳格責任、不法行為(過失またはそれ以外を含む)を問わずいかなる責任理論に基づくかを問わないものであり、またパートナー・プログラムへのお客様の参加・信頼、パートナーの製品および / またはサービスのお客様による使用、もしくはお客様がこれらを使用、購入できないこと、またはかかる製品およびサービスの性能、お客様とパートナーとの関係、STMicroelectronicsポータルまたは当該ポータルにおいてSTMicroelectronicsから提供される情報をお客様が使用すること、または使用できないこと、あるいは当該情報に対する信頼から生ずる、またはこれらに関連して生ずる使用、利益または収入の喪失を含みますが、これらに限るものでなく、損害発生の種類を問いません。
STMicroelectronicsが提供するサードパーティーのウェブサイトへのリンクは、STMicroelectronicsの管理下になく、STMicroelectronicsは、リンク先のサイトまたはリンク先のサイトに含まれるリンクに在るコンテンツ、資料、意見、助言もしくは声明、また当該コンテンツおよび資料の正確性または信頼性、また当該サイトの変更もしくは更新について、いかなる責任も否認致します。STMicroelectronicsは、リンク先のサイトで受信するいかなる形式の通信(ウェブ放送または音声通信を含みますがこれらに限りません)についても責任を負いません。リンク先のサイトへのアクセスはお客様ご自身のリスクで行ってください。STMicroelectronicsは、専ら便宜のためにお客様にこれらのリンクを提供しているものであり、いかなる推奨または保証も致しません。
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.