Advanced isolated digital output drivers for industry 4.0


Enable rich diagnostics, substantial safety and high density in digital-output application designs with strict PCB space constraints using the new generation of QFN-packaged industrial high-side drivers.


    This 1-hour webinar focuses on ST's ISO8200AQ and ISO8200BQ fully protected intelligent power switches with integrated galvanic isolation, which can drive resistive, capacitive or inductive loads. Various communication interfaces including parallel and SPI are supported. The drivers’ key features and benefits will be introduced together with identifying their positioning within ST’s product portfolio. Main reasons, requirements and benefits of galvanic isolation will be presented. Application performance and the dedicated evaluation tools, such as the X-NUCLEO-OUT01A1 and X-NUCLEO-OUT02A1 evaluation boards, the X-CUBE-OUT1 and X-CUBE-OUT2 software packages and the STSW-IFAPGUI user PC interface will also be discussed.

Join us for a  WEBINAR  and discover more about our key products and solutions.

 

 Agenda 

  • Automation system architecture & key applications
  • ISO8200AQ & ISO8200BQ positioning in ST’s product portfolio
  • Galvanic isolation: why & where
  • Brief ISO8200 introduction, key features & benefits
  • Evaluation hardware & software tools
  • Application performance, load driving & diagnostics
 

STは、お客様が関心を持たれると考える他の製品およびサービスをお客様にご提案するため、お客様の閲覧履歴を取得し、お客様が過去にアクセス、購入またはダウンロードした製品およびサービスの詳細を利用します。
STは、STの製品およびサービスに関するニュースレター、広告、およびその他の特定のターゲット・マーケティング資料を(直接、またはSTの現地関連会社あるいは販売代理店を通じて)お客様にお送りするため、お客様がSTに直接提供する、および / またはSTのウェブサイトでのお客様の行動を通じて提供する個人データを、個人情報保護方針に従って利用します。お客様の個人データは、ヨーロッパ連合域内および同連合域外の国にあるSTの現地関連会社および販売代理店に提供されることになります。STの現地関連会社および販売代理店の一覧は、当社のウェブサイトの個人情報保護方針で確認することができます。特定のターゲット・マーケティング資料をお客様にお送りするために、お客様がSTに対して直接および / またはSTウェブサイトでのお客様の行動を通じて提供する情報は、STが別な状況(例えばお客様がST、STの現地関連会社または販売代理店と取引関係を結ぶ場合など)でお客様から取得した他の情報と統合される場合もあります。

Learn from the experts

Milos Hofman

Marketing Manager

Milos joined STMicroelectronics in 2003 and is the Marketing Manager responsible for key vertical Factory Automation programs in Europe. He started as an Application Engineer specialized in the development of system-oriented evaluation tools and supported customers in the design of various smart power products. He has been focusing on technical marketing activities with a key emphasis on digital inputs and outputs in automation and IO-Link communication for the last seven years.

Vojtech Elias

Advanced Application Engineer

As a member of the Power Application Laboratory in Prague, Vojtech particularly focuses on integrated solutions for Industrial Automation applications. His technical knowledge covers power and protection components for industrial automation, IO-Link and low-voltage motor control.