電気自動車用バッテリ・マネージメント・システム
2038年までに電気自動車(EV)とハイブリッド電気自動車(HEV)の売上高が従来型の内燃機関(ICE)パワートレイン対応の自動車の売上高を上回り、今後10年以内に同等の価格になると予測されています。EVおよび高電圧設計の電気システムにおける課題の大部分は、パワートレインに関連するものです。
電気モータへのエネルギー供給では、SiC(シリコン・カーバイド)をはじめとする先進的なパワー半導体の登場や、電源トポロジにおけるイノベーションに伴って高効率化が進んでいます。また、EV用の充電(パイル)ステーションは、充電時間をガソリン車の給油時間に近づけるため、97%を超える効率で最大350kWの高速充電を実現しています。
しかし、バッテリについては依然として改善の余地が多くあります。
例えば、過去10年で電力密度が飛躍的に向上されているバッテリ・セル自体の組成と、バッテリ・セルがバッテリ・パックとして電力供給システムを構成する際のパワー・マネージメントという2つの側面が挙げられます。
このホワイト・ペーパーの主なトピック
- EV用バッテリ・マネージメント・システム(BMS)の重要性
- バッテリの構成要素
- BMSの課題
- バッテリ・セルのモニタリング・ソリューション
- 恒常的なシステム管理
- 高性能BMS向けソリューション