NFCテクノロジー

NFCテクノロジー

NFC(近距離無線通信)は、アプリケーションの利便性を最大限に高めることができる信頼性の高いテクノロジーです。

ユーザ目線に立ち、正しくNFCテクノロジーを活用することで、アプリケーションの利便性を最大限に高めることができます。

NFCテクノロジーは、ユーザにさまざまなメリットをもたらします。

NFCテクノロジー

NFCとは?

NFCテクノロジーの背景

NFCテクノロジーは、最大10cm離れたNFCリーダライタ / タグ間のワイヤレス通信を可能にします。

NFCは、Wi-Fiや4G、LTEといったコネクティビティと異なり、コストや特別な知識なしで使用することができます。また、NFCタグはRF波を放射しないパッシブ・テクノロジーのため、バッテリも不要です。 NFCは全世界のスマートフォンに採用されており、多くの人に活用されています。

NFCおよびNFC対応デバイスの国際規格を策定するコンソーシアムであるNFCフォーラムは、メーカーやユーザのためにNFCの普及および規格化をサポートしています。

NFCフォーラムによると、2020年はじめの時点で世界人口の4分の1におよぶ約20億人がNFC対応デバイスを所持しています。また、1秒ごとに約64個のNFC対応デバイスが生産されており、そのほとんどがスマートフォンです。

さまざまな分野で使用されるNFC

NFCは次のようなさまざまな分野におけるアプリケーションで使用されています。

主なアプリケーション例 

デジタル・ライフの提供

NFC対応スマートフォンを製品に取り付けられているNFCタグに近づけることで、日用品を通じたデジタル・ライフが実現します。これにより、Webサイトへの誘導や電話番号交換、ソーシャル・メディア情報交換、メンバーズ・カード、クーポン配信、電子取引、イベントへの登録、製品のデジタル化など、拡張性に優れたさまざまな機能を提供することができます。

また、NFCテクノロジーは、以下のようなアプリケーションやユース・ケースにおいて製品の真正性を保証し、製造元の認証に使用することもできます。

  • CRM
  • ブランド保護
  • 偽造防止
  • 盗難防止
  • 製品ID
  • 入退管理
  • 資産管理
  • ゲーム
NFCブランド保護

NFCテクノロジーの基礎

NFCテクノロジーはタッチ体験をベースにしています。

スマートフォン上でアクションをトリガするNFCタグが組み込まれたタッチポイントにユーザがスマートフォンを近づけることで、自動的にアプリケーションを起動したり、モバイル・ネットワークやローカルWi-Fi経由でインターネットに接続して情報を得たりすることができます。

NFCタグとの通信に関する標準的なステップ

NFCタグとの通信に関する標準的なステップ

NFC動作モード

NFC動作モード

アプリケーションに応じて使用できるよう、NFCには各種動作モードが用意されています。

  • リーダ・モード
  • カード・エミュレーション・モード
  • P2P(ピア・ツー・ピア)モード
  • 充電モード
 
NFCソリューションで一歩先のユーザ体験を。
 

FAQ about NFC technology

What is NFC technology?

Near Field Communication, or NFC, is a wireless technology that lets two devices connect when they are brought within a few centimeters of each other. NFC makes use of radio frequency identification (RFID) to transmit data. It follows protocols set by the NFC Forum, an industry group managing standards.

The great advantage of NFC is that it is very simple to use - just tap or wave devices together. No need for manual pairing. This makes it great for mobile payments, quickly sharing contacts or links and other tasks. While payments are the most common use today, NFC has many other applications too. It can be used to pair headphones, access public transit or share files.

How does NFC actually work?

NFC relies on a combination of two distinct technologies – Radio Frequency IDentification (RFID) and Near Field Communication (NFC). RFID refers to the technology that enables the reader or writer to detect the other device within its range. NFC refers to the protocols and standards developed by the NFC Forum that ensure the devices can actually communicate with each other. Together, these two technologies form the foundation of any successful NFC transaction.

Radio Frequency Identification (RFID) Technology
Radio frequency identification (RFID) works on a reader-writer principle. A reader or writer is typically attached to a smartphone or payment card. The reader sends out an electromagnetic field in a specific direction. Any device within range of this field will detect this signal and respond back with the appropriate data in accordance with the set protocol. It is through this back and forth communication process that the reader or writer extracts the required information.
Near Field Communication Protocols and Standards
The second component of NFC technology is the protocols and standards developed by the NFC Forum. These standards ensure that all compatible devices can correctly interpret each other's messages, allowing them to carry out successful transactions. One of the latest versions of these standards is called Wireless Charging Specification 2.0 (WLC 2.0), allowing wireless charging by enabling a single antenna in an NFC-enabled device to manage both communications and charging.

What are examples of applications using NFC technology

NFC technology is being utilized in many different ways, including for payments, data transfer, access control, and authentication.

Payments & Transactions
The most well-known use cases for NFC are payments and other financial transactions. Many banks have released credit cards with embedded NFC chips that allow users to make contactless payments simply by tapping their card against a reader or writer.
Data Transfer & Sharing
In addition to payments and financial transactions, NFC can also be used for other types of data transfer and sharing. Users can easily share photos, music files, contact lists, and other types of data between two NFC-enabled devices simply by tapping them together. This makes it quick and easy to send and receive files without the need for an internet connection.
Access Control & Authentication
NFC is also useful for access control and user authentication. Many companies use NFC tags to control access to certain areas of their premises, such as conference rooms or computer centers. Additionally, NFC can be used to securely store information such as passwords and user credentials. Learn more about Secure NFC solutions.

おすすめ製品