전기 자동차 전력 공급의 기회와 도전

2020년을 맞이하면서 자동차 설계 엔지니어들은 매우 흥미로운 기술들에 관심을 갖고 있다.
배터리 기술은 전기차가 A에서 B 지점으로 이동하는데 필요한 상당한 양의 에너지를 저장할 수 있는 기술를 가능하게 할 뿐만 아니라, 즐겁고 익숙한 주행을 제공하는 수준에 이르렀다. 동시에 배터리 관리 시스템(BMS)에서 반도체 기술의 측정 정확도는 지속적으로 발전하고 있으며, 차세대 스위칭 기술로 에너지가 (주행 중에는 타이어로, 충전 중에는 배터리로) 전달되는 과정에서 다소 미진했던 전력 변환 시스템의 효율을 완벽하게 개선하게 됐다.
그 어느 때보다도 많은 양의 에너지를 효과적으로 공급할 수 있게 된 것이다.
이 백서는 다음의 컨텐츠를 포함하고 있다.
- The state of BEV charging
- Implementing fast DC charging
- The DC/DC stage