第一个8针STM32微控制器 第一个8针STM32微控制器

第一个8针STM32微控制器

STM32G0 为紧凑型和成本敏感的应用提供了32位的性能和灵活性

8-pin STM32G0 MCU性能极佳并且具有高集成度

阅读更多
使用ST的GNSS模块Teseo-LIV3F跟踪损坏路灯的位置
使用ST的GNSS模块Teseo-LIV3F跟踪损坏路灯的位置

立即修复有缺陷的路灯

使用ST的GNSS模块Teseo-LIV3F跟踪损坏路灯的位置,节省维护时间和成本

使用ST的Teseo-LIV3F 跟踪损坏路灯的位置

了解更多
Teseo-LIV3F GNSS模块使能车队管理跟踪系统 Teseo-LIV3F GNSS模块使能车队管理跟踪系统

实时跟踪您的车队车辆

使用Teseo-LIV3F GNSS模块设计车队管理跟踪系统

小型的Teseo-LIV3F GNSS模块实现高效的跟踪系统

了解更多
小型发动机的电子燃油喷射解决方案 小型发动机的电子燃油喷射解决方案

优化小型发动机的电子燃油喷射解决方案

使用ST的芯片组和开发工具,轻松找到适合您的最佳EFI控制解决方案

探索如何使引擎更环保

了解更多
遇见ST 欢迎来到ST,这里有业内领先的广泛产品组合,即刻开启您的探索之旅。 遇见ST
在线设计 使用直观且全面的eDesignSuite,寻找与您的应用最匹配的产品和解决方案 在线设计
工具与软件 寻找工具和软件,助您缩短开发时间,降低开发精力和成本 工具与软件
培训与社区 加入ST社区,寻找培训资料或观看视频 培训与社区

在任何对提升人类生活品质有促进意义的应用领域,哪里有微电子,哪里就有ST。ST主张科技引领智慧生活(life.augmented)的理念。

46,000多名

员工

100,000多家

客户

7,400名

研发和产品设计专家

了解ST更多详情

寻找合适的产品

ST以业内领先的广泛产品组合著称,我们的产品被用于各种最前沿的创新电子解决方案。

浏览产品

探索应用

ST提供前沿的硅技术,促进所有电子应用领域的创新。

浏览应用

eDesignSuite

eDesignSuite是一个易于使用的综合软件套件,可以帮助客户根据广泛的ST产品将其应用需求转变为令人满意的解决方案,从而定义您的需求。

eDesignSuite

eDesignSuite是一个易于使用的综合软件套件,可以帮助客户根据广泛的ST产品将其应用需求转变为令人满意的解决方案,从而定义您的需求。 阅读更多 eDesignSuite是一个易于使用的综合软件套件,可以帮助客户根据广泛的ST产品将其应用需求转变为令人满意的解决方案,从而定义您的需求。

转换器

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

Output Power

V This option is required and must be a number.
A This option is required and must be a number.

太阳能电池充电器

输入面板规格

V This option is required. And must be less than or equal to Voc [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Vmp [V]
A This option is required. And must be less than or equal to Isc [A]
A This option is required. And must be greater than or equal to Imp [A]

输出电池规格

V This option is required.
A This option is required.

有源模拟滤波器

Hz This option is required.
V/V Please input a number from 1 to 1000.

二极管(功率肖特基和场效应整流)产品选择器

LED驱动器

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

LED自定义

V This option is required.
A This option is required.
Ω This option is required.

LEDs

This option is required. And must be a whole positive number between 1 and 20.
This option is required. And must be a whole positive number between 1 and 20.

电池充电器

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

Output Power

V This option is required and must be a number.
A This option is required and must be a number.

天线设计

mm This option is required.
mm This option is required.

TVS产品选择器

特色技术与见解

NFC和区块链实现更智能的供应链 NFC和区块链实现更智能的供应链

NFC + 区块链 = 更智能的供应链

新白皮书解释了如何使用技术管理当今复杂的供应链

了解如何使用技术管理复杂的供应链

阅读白皮书
TruST25TM 加密签名 TruST25TM 加密签名

TruST25TM 加密签名

确保产品从工厂到消费者的流程真实性

确保产品从工厂到消费者的 流程真实性

了解更多

ST最新信息

意法半导体推出STSPIN模块,为MikroElektronika Fusion forArm® Ecosystem开发板加入高性能电机驱动器
Oct 10, 2019
意法半导体推出STSPIN模块,为MikroElektronika Fusion forArm® Ecosystem开发板加入高性能电机驱动器
意法半导体(ST)与ST授权合作伙伴MikroElektronika合作,开发出四款Click board™开发板,将STSPIN电机驱动器的优势扩展到STM32开发板以外的开发平台,让使用MikroElektronika原型板以及其它板载mikroBUS™插座的系统的用户也能享受STSPIN电机驱动器的各种好处。
阅读更多
Oct 08, 2019
STMicroelectronics Showcases Its Latest Solutions for Industrial Markets at SEDEX 2019 
STMicroelectronics (NYSE: STM) , a global semiconductor leader serving customers across the spectrum of electronics applications, will present its latest products and solutions for industrial applications in motor control, power and energy, and automation at SEDEX 2019 (Booth No.: C120), taking place from October 8 to 11 at COEX in Seoul. 
阅读更多
意法半导体推出灵活的车规级12通道LED驱动芯片,简化当下最先进的车灯设计
Oct 07, 2019
意法半导体推出灵活的车规级12通道LED驱动芯片,简化当下最先进的车灯设计
意法半导体ALED1262ZT 12通道LED驱动器可用于驱动当下流行的汽车后组合灯和室内照明灯,支持炫酷创新的视觉效果设计。
阅读更多
Oct 07, 2019
STMicroelectronics Announces Status of Common Share Repurchase Program
STMicroelectronics N.V. (the “Company” or “STMicroelectronics”) , a global semiconductor leader serving customers across the spectrum of electronics applications, announces full details of its common share repurchase program (the “Program”) disclosed via a press release dated November 5, 2018. TheProgram was approved by a shareholder resolution dated May 31, 2018 and by the supervisory board.
阅读更多
Oct 03, 2019
STMicroelectronics Announces Timing for Third Quarter 2019 Earnings Release and Conference Call
STMicroelectronics (NYSE: STM) , a global semiconductor leader serving customers across the spectrum of electronics applications, announced that it will release third quarter 2019 earnings before the opening of trading on the European Stock Exchanges on Thursday October 24, 2019.
阅读更多