9月6日-17日,2021 STM32全国巡回研讨会走进12城市

9月6日-17日,2021 STM32全国巡回研讨会走进12城市

带来基于STM32在AI,计算能力,无线连接,功耗、安全和性能上的技术创新,ST市场、技术专家与您零距离面对面.....

带来基于STM32在AI,计算能力,无线连接,功耗、安全和性能上的技术创新,ST市场、技术专家与您零距离面对面.....

加入我们, 与ST一起思考、探索、创造未来!

加入我们, 与ST一起思考、探索、创造未来!

在我们全球办公室寻一方天地,开启职业生涯新篇章

在我们全球办公室寻一方天地,开启职业生涯新篇章

具有宽输入电压范围的汽车3A LED 驱动器简化BoM

具有宽输入电压范围的汽车3A LED 驱动器简化BoM

可调节操作和保护功能,适用于几乎所有车辆照明应用

可调节操作和保护功能,适用于几乎所有车辆照明应用

TouchGFX Designer工具现已改进,为您提供一个更好的用户体验

TouchGFX Designer工具现已改进,为您提供一个更好的用户体验

更直观的界面,帮助您更快更高效地定义自己

更直观的界面,帮助您更快更高效地定义自己

遇见ST 欢迎来到ST,这里有业内领先的广泛产品组合,即刻开启您的探索之旅。 遇见ST
在线设计 使用直观且全面的eDesignSuite,寻找与您的应用最匹配的产品和解决方案 在线设计
工具与软件 寻找工具和软件,助您缩短开发时间,降低开发精力和成本 工具与软件
培训与社区 加入ST社区,寻找培训资料或观看视频 培训与社区

在任何对提升人类生活品质有促进意义的应用领域,哪里有微电子,哪里就有ST。ST主张科技引领智慧生活(life.augmented)的理念。

46,000多名

员工

100,000多家

客户

8,100名

研发和产品设计专家

了解ST更多详情

寻找合适的产品

ST以业内领先的广泛产品组合著称,我们的产品被用于各种最前沿的创新电子解决方案。

浏览产品

探索应用

ST提供前沿的硅技术,促进所有电子应用领域的创新。

浏览应用

eDesignSuite

eDesignSuite是一个易于使用的综合软件套件,可以帮助客户根据广泛的ST产品将其应用需求转变为令人满意的解决方案,从而定义您的需求。

eDesignSuite是一个易于使用的综合软件套件,可以帮助客户根据广泛的ST产品将其应用需求转变为令人满意的解决方案,从而定义您的需求。 阅读更多 eDesignSuite是一个易于使用的综合软件套件,可以帮助客户根据广泛的ST产品将其应用需求转变为令人满意的解决方案,从而定义您的需求。

转换器

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

Output Power

V This option is required and must be a number.
A This option is required and must be a number.

太阳能电池充电器

输入面板规格

V This option is required. And must be less than or equal to Voc [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Vmp [V]
A This option is required. And must be less than or equal to Isc [A]
A This option is required. And must be greater than or equal to Imp [A]

输出电池规格

V This option is required.
A This option is required.

信号调节

Hz This option is required.
V/V Please input a number from 1 to 1000.

二极管(功率肖特基和场效应整流)产品选择器

LED驱动器

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

LED自定义

V This option is required.
A This option is required.
Ω This option is required.

LEDs

This option is required. And must be a whole positive number between 1 and 20.
This option is required. And must be a whole positive number between 1 and 20.

电池充电器

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

Output Power

V This option is required and must be a number.
A This option is required and must be a number.

NFC Antenna Design

mm This option is required.
mm This option is required.

特色技术与见解

基于数据记录和人工智能的无线传感器节点异常检测

基于数据记录和人工智能的无线传感器节点异常检测

采用边缘AI, 工业节点和固件收集数据、学习和检测异常

采用边缘AI, 工业节点和固件收集数据、学习和检测异常

识别多种故障点,提高效率

识别多种故障点,提高效率

转为系统级状态监测而设计

转为系统级状态监测而设计

ST最新信息

DH electronics or When a SoM Maker Relies on the STM32MP1 and the Open Source Community
Jul 19, 2021
DH electronics or When a SoM Maker Relies on the STM32MP1 and the Open Source Community
To improve the accessibility of our content, please find the audio version of this blog post.
阅读更多
STMicroelectronics Manufactures First 200mm Silicon Carbide Wafers
Jul 27, 2021
STMicroelectronics Manufactures First 200mm Silicon Carbide Wafers

Transition to 200m wafers marks milestone in capacity build-up to support automotive and industrial markets in the electrification of their systems and products

阅读更多
ST Officially Recognized as the Inventor of the BCD – and the Story Behind It
Jul 14, 2021
ST Officially Recognized as the Inventor of the BCD – and the Story Behind It
Check out ST’s podcast on BCD and how it changed the tech world.
阅读更多
STMicroelectronics’ Bouskoura plant to use 50% of renewable energy sources by 2022
Jul 26, 2021
STMicroelectronics’ Bouskoura plant to use 50% of renewable energy sources by 2022

A project that advances STMicroelectronics’ commitment to sourcing renewable energy and becoming carbon-neutral by 2027.

阅读更多
25 Years of Silicon Carbide at ST and the New Era Ahead
Jul 12, 2021
25 Years of Silicon Carbide at ST and the New Era Ahead
What happened in 1996? Bill Clinton was re-elected President of the United States. General Motors was the biggest American company. Apple was trading at about 22 cents per share. IBM’s Deep Blue became the first computer to beat the current world’s chess champion, Garry Kasparov. And ST started collaborating with the University of Catania on <a title="Silicon Carbide SiC - …
阅读更多
Jul 26, 2021
STMicroelectronics Announces Status of Common Share Repurchase Program

Disclosure of Transactions in Own Shares – Period from Jul 19, 2021 to Jul 23, 2021

阅读更多
TouchGFX Designer 4.17: A More Intuitive UI to Help Build Better UIs
Jul 06, 2021
TouchGFX Designer 4.17: A More Intuitive UI to Help Build Better UIs
TouchGFX Designer 4.17 just became available for download. The new version features a user interface overhaul to make the application more intuitive. For instance, the new lobby provides a better overview of the boards and templates, which helps start projects faster. There are also numerous …
阅读更多