ST MEMS 传感器线上研讨会

ST MEMS 传感器让个人电子产品更智能,续航时间更长

2020年5月15日,星期五| 下午2:00

 

在一个小时的线上研讨会中,我们将介绍ST全系列的加速度+陀螺仪二合一传感器,加速度,气压计等全系列产品。

此次会议内容包括

LSM6DSO系列的出色性能以及内置的硬件功能 :

  • 硬件计步器
  • 可编程状态机
  • 机械学习核 
  • 以及这些功能在经典案例中的奇妙应用

我们还会介绍支持TWS耳机语音唤醒系统的高性能加速度LIS2DW12,支持骨传导的语音传感器LIS25BA,从而让您对TWS这个热门应用有更多理解。

在气压计部分,除了普通封装的气压,您还可以了解到支持100米防水的 防水气压计系列。 我们还会分享更多有趣的应用案例。

希望通过这次webinar,让您对我们的传感器有一个全面的认识,同时希望那些应用案例可以给您带来更多产品设计的灵感。

议程

  • ST MEMS传感器部门介绍
  • 带丰富智能功能的加速度+陀螺仪二合一系列
  • 用于TWS耳机的低功耗加速度和 语音加速
  • 支持100米防水的 防水气压计 

 

演讲者

Steven XI

Steven XI自2013年7月至今任意法半导体亚太区模拟、MEMS和传感器产品部MEMS和传感器技术市场经理。

在加入意法半导体之前,Steven XI曾在罗姆半导体、瑞萨和爱普生担任过与销售有关的各种职务。他在意法半导体积累了7年的MEMS和传感器技术营销经验,为手机、物联网、家电和汽车电子市场提供支持服务。

Steven XI 1978年出生于河北,毕业于重庆大学光电工程专业,学士学位。

 
 

ST最新信息