意法半导体(ST)与伍尔特电子(WE) USB Type-C Power Delivery研讨会


意法半导体(ST)与伍尔特电子(WE) USB Type-C Power Delivery研讨会

 

2019年3月20日(星期三)

随着新型智能Type-C型连接器的推出,实现了以10Gbit/s的数据传输速率并提供100 W的功率,且具有切换到交替或自定义通信标准的独特功能。其中,USB Type-C Power Delivery通过新型电源标准协议和新型连接器,为设备充电提供了一种更为快捷的解决方案。

意法半导体(ST)与Würth Elektronik (WE)诚邀您参加在2019慕尼黑上海电子展期间举行的USB Type-C Power Delivery研讨会,届时您可亲身体验ST和 WE 交钥匙解决方案是如何轻松、安全地切换到 USB Type-C Power Delivery。活动详情如下:

日期:2019年3月20日(星期三)
时间:下午1时-5时
地点:上海新国际博览中心(SNIEC) E5馆
参会形式:邀请确认后,免费参加
 

备注:

  • USB Type-C 开发套件由ST与WE公司提供。由于数量有限,2人共用一套。开发套件的详情,请看以下内容。
  • 参会者请携带自己的笔记本电脑。

所有参会者完成课程后,均可免费获得NUCLEO-F072RB一块,同时可参加现场抽奖,有机会获得ST与WE公司的USB Type-C 开发套件一份。


本活动报名已结束,感谢您的关注。
 

意法半导体与WE公司的USB Type-C 开发套件包括:

单片机高压配套集成电路

STUSB1602是一款前端模拟产品,适用于任何一款单片机的配套芯片。它可以自动运行纯USB-C操作和高压保护,同时保证通畅无碍的USB PD通信,而无需考虑单片机是如何操作USB PD堆栈。在STM32上运行一个PD堆栈时,STUSB1602在2.0版本的PD中被认证为Source、Sink和DRP,而在3.0版本的PD中被认证为Source。

证书编码: 1070031
用于Sink应用的独立式USB PD控制器

STUSB4500是第一款专门针对USB Type-C接收端设备而设计的USB电源传输控制器。它可以实现从STD-B, micro-B或自定义式电源插头直接迁移到Type-C连接器。STUSB4500是一款独立、小巧又安全的产品,且已通过认证并易于定制。

证书编码: 1000133
用于Source应用程序的独立式USB PD控制器  

STUSB47系列产品针对电源应用,如电源、电源集线器、扩展底座、智能插头和显示器。它集成了与连接的设备协商电源传输所需的所有电路,最多可支持5个电源配置文件(PDO)。其槽是嵌入式非易失性存储器,它是完全可定制的,可以处理整个连接设置而不需要微控制器。 对于多端口应用,MCU接口允许将多个STUSB47 IC连接到微控制器以实现功率分配算法。

STUSB4700 证书编码: 1030023
STUSB4710 证书编码: 1000125

活动预告

PCIM 2021 16 Apr - 07 May, 2021